メモリリーダライタ SD+MS+CF対応 小型のレビュー
- 用途:
- 撮影したデーターをパソコンに取り込む為
- 対象商品:
- 09717776
色で選びました。他社品は黒色が多くテーブルの引き出しに入れると見つけにくいのでとにかく色が派手なのを選びました。性能は文句なし
- 用途:
- SDカードからの業務データ出力
業務上使用頻度が高いため、頻繁に交換が必要になる時があります。こちらの賞品は比較的安価なため助かっています。またコンパクトで設置にも向いています。多少華奢な作りな気もします。
- 用途:
- SDカードの読み込み
- 対象商品:
- 09717776
安価な物も出回っていますが、データが壊れてしまうと困るのでエレコムにしました。
今のところ問題なく使用出来ています。
- 用途:
- デジカメの画像をPCへ取り込み時
- 対象商品:
- 09717767
以前、使用していたカードリータ゛ーが壊れてしまいこちらの製品を購入しました。
軽くて特に問題なく使用出来ています。
- 用途:
- デジカメのメモリーがCFカードの為購入
- 対象商品:
- 09717767
エレコム製もあってよく聞くメーカーで大丈夫だろうと気にせず購入
実際に使ってみるとCFカードの差込口がガバガバで表でも裏でも納入出来るので下手をすると差込口ピンが曲がります。
これは、使用する以前の問題で使い難い製品でOKを出した事に疑問を感じます。
- 用途:
- デジカメ画像のPCへの取り込み
- 対象商品:
- 09717767
購入して2カ月、使用5回目で読み込みをしなくなる。それどころか、SDカードのデータが全て消えた。。。
- 用途:
- デスクワーク
- 対象商品:
- 09717767
問題なく使用していましたが、1年と10ヶ月程たち動作が不安定になりまったく読み込みできなくなりました。
頻度としては少なく、費用対効果は微妙なところです。
- 用途:
- 作業済写真の取込み
- 対象商品:
- 09717776
22'6月に購入。22'9月に読込みができなくなり、データーの中身もバグって見れなくなってしまいました。あぁ、やっぱりダメか!!
というのも、この商品以前に同じタイプの白を購入。ハッキリ覚えていませんが1年くらいで今回と同じ異常表示が出て使えなくなり廃棄しました。個体の問題だと思っていましたコノ商品自体がダメみたいです。お勧めしません。
- 用途:
- SDカードよりパソコンへデータ移す時
- 対象商品:
- 09717767
コードなしの直付けと迷ったところですが、備え付けタイプとしての購入のためコードが長くて良かったです。SD抜き差しもデータ移送も問題なく出来ました。
- 用途:
- デジカメデータ取り込み
- 対象商品:
- 09717776
W10で使用しようしましたが、初回より使用できない。認識もしない。今まで数種類のカードリーダーを使用しましたがこんなことは初めてです。粗悪品です。
- 用途:
- W10では使えません W7でも使えない
- 対象商品:
- 09717785
この品物は取り扱わない方が良いです 写真データがパソコンに取り込まれないどころかデータが消えてしまいます 1つ目は不良品と思い 買いなおしましたが2個目もダメ ネットで調べたら写真データの取り込みができないとの書き込みが他にもありました 今までに無い経験でした 仕事では大変なダメージになります なぜこのようなものが販売されているのか エレコムを疑います
- 用途:
- 各種メディアの取り込み
- 対象商品:
- 09717767
安価ですが、各種メディアの取り込みに使用でき重宝しています。
当方はMACも使用していますがこちらも問題なく利用できます。
サブ用に購入しましたが、今後はこちらをメインにしようと思っています。
- 用途:
- データ取り込み
- 対象商品:
- 09717785
とてもコンパクトでかわいいですね。たまにデジカメの写真データをパソコンに取り込むのに購入しました。使用感は全く問題ないです。
- 用途:
- データ転送
- 対象商品:
- 09717767
使用約1年で読み込まなくなりました。少し前から読み込んだり読み込まなかったり、反応が遅かったりしていて、本日読み込まないうえにデータも破損しました。手持ちのBUFFALOのリーダーと比較するとカードのホールド感が弱すぎると思います。スカスカしていて差し込んでいる感じがほぼないです。おそらく接触不良によるデータ破損かと思います。
このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。