KOWA ポリ蛇口のレビュー
- 用途:
- オイル交換
ペール缶に使用しました。漏れることなくジョッキに注ぐことができました。ペール缶でのオイル交換の必需品です。
- 用途:
- エンジンオイルのペール缶用
ペール缶のエンジンオイル0W-20用に購入しました。
ペール缶に付属のベロではジョッキに注ぐたびにペール缶上部にオイルだまりができて何気にストレスでしたがこちらの商品を取り付けたらそのストレスはなくなりました。
もっと早く買っておけば良かったと思う商品です。
取付は簡単、耐久性については後日インプレします。
迷ってる方がいるのでしたら買うべきだと思います。
- 用途:
- ラッカーシンナーの小分けに
これまで使っていたのは10年以上使用していました。
価格的にもう少し安い物もありましたが、実績でリピ買いです!
- 用途:
- オイル交換
ペール缶にピッタリです。安くすませるならこの商品ですね。ただし、少しずつしか出ません。
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 73497777
20Lペール缶に付けるために購入。今までは、そのままジョッキに入れていたがやはり、多少漏れたりするので、今回専用品を購入。オイルジョッキに入れやすく漏れません。
- 用途:
- 車、バイクの整備
- 対象商品:
- 73497777
20Lペール缶に使用。口径が小さいのでオイルの様な粘度のある物だと出が悪いです。とは言え漏れたりせず綺麗にオイルジョッキに注げるので重宝しています。
- 用途:
- 20lペール缶に使用
- 対象商品:
- 73497777
初めて使いました。エンジンオイルの20lペール缶を買ったは良いですが
何か安くて良い注ぎ口があればと探していたら、これにたどり着きました。
オイルは砂ほこりを呼びやすいのでキャップは重宝します。
欲をいえば空気穴がないのでペール缶を持っているのに疲れます。
何度も使えそうなので買ってよかったです。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 73497777
ペール缶からジョッキに注ぐのがとても楽になり、またこぼす事も無くなりました。とても使いやすいですね!
- 用途:
- 最高!!
- 対象商品:
- 73497777
オイルなの移送に、今まで汚れて困っていました。
でもこれを使ったら手を汚さずに作業できました。
今後もこの製品を使いたいと0思います。
- 用途:
- モノタロウのペール缶エンジンオイルに
- 対象商品:
- 73497777
モノタロウ印のペール缶エンジンオイルの蛇口として購入しました。これで外れず、こぼれずに注ぐ事ができるのか不安でしたが、問題なく注ぐ事ができました。もう販売されなくなったエンジンオイルSNの4L缶に注いでいます。
- 用途:
- オイルペール缶(20L)用蛇口として使用
- 対象商品:
- 73497777
20Lのオイルペール缶の樹脂でできたベロがヒビ入ってオイルをジョッキに移す度にこぼれるので今回プラ蛇口40ミリを購入しました。オイルジョッキの一部だけ青色と、ポリ蛇口の一部だけ青色が似ていたことから今回はコーワ製にしました。
- 用途:
- 農機具修繕に使用。
- 対象商品:
- 73497777
同種の製品が廃盤?になりまして、ほぼ同一製品の為購入しました。
口金に取り付ける時に少々きついのですが、漏れもなく快適に使えます。
- 用途:
- 塗装用ラッカーシンナーや、エンジンオイルの小分け
- 対象商品:
- 73497777
以前はホームセンターでリピートしていましたが
最近は同じものをモノタロウで買っています。
シンナーとエンジンオイルでは粘度が違うので
移し替え時間に差は出ますが、垂れ溢しが無いので
重宝しています。
常時、3個用意していて
エア抜きのループに色違いの結束バンドを付け
用途別に使い分けています。