パッキン USI型のレビュー

平均満足度 4.73 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パッキン USI型 NOK
NOK
359 / 税込 395
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
中島機械店 様2023-06-02
用途:
リフトのシリンダー
対象商品:
10937632

ここ数年シリンダー修理でシールキットを買った記憶ナシ
純正部品は高額だけど必要部品だけで0K

2人が参考にしています
2023-05-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
10937632

パワステギヤBOXのシール交換で使用しました!
メーカーではASSYなので単品では部品が出ませんが、サイズと材質の問題無ければ安価で済んで助かります!

2023-10-18
用途:
芝刈り機の動輪
対象商品:
10937648

油漏れが酷かったので交換してバッチリです。値段が高くなってしまいましたが。

株式会社オートホリデー 様2022-08-22
用途:
タイヤチェンジャーのチャッキングのパッキン交換
対象商品:
10937526

細かい仕様の説明などが無かったのでサイズのみで購入しましたが、エアー漏れは止まったので良かったです・・・
あとは、耐久性に問題無ければ良いのですが。。。

2022-04-10
用途:
ジャキピストン油漏れで使用
対象商品:
10937648

ジャキピストンからの油漏れに使用しました組み付け後正常作動です 商品部品の梱包大変丁寧で今後も利用します。

2022-02-03
用途:
バンザイ トランスミッションジャッキ HUJ-800Bの修理
対象商品:
10937456

ピストンロッド部からのオイル漏れ修理に使用。φ3mm29mmピッチのカニ目ナットの脱着には、パークツールのピンスパナSPA-1が必要でした。
部品表を見るとVパッキンが使われていたようですが、現物を見るとV規格呼び12のOリングと20x12x3の平パッキンが併用されており、V12のOリングの入手が難しい状況だった為、USI 12x20x5とタカチ電機工業のAGP-12ゴムパッキンを組み合わせて修理完了しました。

2020-03-14
用途:
トラクターの油圧シリンダーに
対象商品:
10937578

起伏シリンダーがオイル漏れするので交換。こういう部品は近所では売ってないので助かります。

2人が参考にしています
株式会社川田商会 協栄自工 様2022-10-29
用途:
洗面台のシャワーヘッドに
対象商品:
10937465

引っ越した先の築28年の洗面台のシャワーヘッドの付け根から漏れるので、
サイズで調べて購入してみました。
付いてたのはゴムが劣化してプラスチック状になっていて、外す時割れました。
漏れなきゃOKです。

2018-06-20
用途:
薪割り機の修理
対象商品:
10937447

修理を諦めかけていた時にちょうど良いサイズが見つかり非常に助かりました!

1人が参考にしています
ハシモテック 様2022-03-11
用途:
リフトの油圧シリンダーのシール交換
対象商品:
10937745

油圧シリンダーのシール類は種類も多くて探し出すのに苦労します。見つけた時はホッとします。もっと探し易い方法が有ればたすかります。

1人が参考にしています
2018-07-30
用途:
高圧洗浄機の修理
対象商品:
10937456

ケルヒャー K-3.70の水漏れ修理のためのパッキンを探していてようやく見つけることが出来ました。

5人が参考にしています
オートサービス吉備路 様2017-08-17
用途:
機械の修理
対象商品:
10937912

純正品に比べて格別に安いので非常に助かっています。

2017-05-08
用途:
油圧シリンダーの修理
対象商品:
10937508

H社には部品の設定がないのでとてもありがたいです。

影山工業 様2016-06-13
用途:
機械の修理

漏れがなくなり満足

2018-01-11
用途:
ポンプのオイルシーリング
対象商品:
10937456

ポンプのオイル漏れ修理に使用しましたが、漏れも止まり快適に使用できています