オイルシール KE型のレビュー

平均満足度 4.90 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業
159 / 税込 175
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-09
用途:
草刈り機の修理
対象商品:
11110636

スパイダーモアのミッションのオイルシールに代用しました。純正品の供給が終了していたので大変助かりました。組み付け後オイル漏れも止まり満足です。

2024-02-28
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
11111038

カワサキ・ゼファー400のフロントベアリングのダストシールに使用しました。オイルシールのような機械部品は、個人の入手が面倒なので助かります。純正部品の半額程度で入手出来るのもいいですね。ただ、単品の在庫はあまりないのか、注文から10日程度かかったのが惜しいです。

2024-11-25
用途:
ゴルフ場の管理機械のメンテナンスに使用
対象商品:
11111074

とても良いし、問題なく使用出来ます次の購入も検討してます。

2024-01-18
用途:
農機具の修理
対象商品:
11110636

油漏れしてきて取説に載っている型番で注文しました。
古い器具でも部品が揃えることができて助かりました。

大日本スクリーン製造株式会社 様2024-06-22
用途:
小型エンジンのオイルシール
対象商品:
11110636

規格品という事で、ピッタリサイズは当然ですが、この価格が大変ありがたいです。

菱沼商会 様2023-08-02
用途:
オートバイ修理
対象商品:
11111038

オイルシールはモノタロウさんが、品番又は、内外径、セット幅が判れば探せるし、在庫も略有りますので、安く早く入手できます。メーカー廃番品も内外径、セット幅が判れば探せたりしますよ

2023-04-27
用途:
バイク修理用
対象商品:
11111038

純正品が廃番になっていて、こちらを探し当てました。品質は全く問題ありません。これなら純正品を購入する必要はありませんね。

2023-02-10
用途:
開閉弁のシールに使用
対象商品:
11110557

稼働中機械の専用部品供給が無くなり、代替品として使用。今のところ無問題。

2022-09-02
用途:
草刈機メンテ
対象商品:
11110636

スパイダーモアがオイル漏れしていたので、交換。
見事にオイル漏れが止まりました。
配送が速く、助かります。

2021-08-16
用途:
ウイングモアー716の刈刃回転軸メンテナンスに
対象商品:
11111013

純正パーツ同等品質で、しかも格安でしたのでとても助かりました。有難うございました。

1人が参考にしています
2021-06-28
用途:
バイクのホイールのベアリンググリスのシール
対象商品:
11110925

バイクメーカー純正部品は非常に高価。同サイズのオイルシールをモノタロウさんで探して買う様にしています。

2020-09-08
用途:
パワーショベル 油圧シリンダーの油漏れ修理
対象商品:
11111528

建機の高額純正部品は 自分には買えません。 モノタロウで社外品を探して有った時の嬉しさと価格の安さに感動です。

2020-06-14
用途:
ジャッキのOHに使用しました。
対象商品:
11110557

問題なく、安心して使用しています。
検索力不足なのかなかなか適合品にたどり着かない。

1人が参考にしています
2019-12-25
用途:
自動車修理
対象商品:
11110672

古い車のスロットルボディのシャフトに使用してます。
特に問題無く使用しています。
サイズが合う物がこれしかなく無くなると困ります。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

高松工務店 様2019-02-20
用途:
戦前オートバイのトランスミッションのシール代用
対象商品:
11111528

耐油性にも優れていて重宝です。
何度も買って使用するつもりです。

2018-09-12
用途:
オーレックSP850
対象商品:
11110636

オーレックSP850スパイダーモアー
ミッションシャフト(前後走行切り替え)のオイルシールに使えます。
他も3ヵ所同じシール使っていますのでまとめて交換。
スパイダーモアは、ここのシャフトからよく漏れます。
品番も純正と同じ物です。安くて早くで助かります。

5人が参考にしています
2018-10-06
用途:
小型耕運機の軸のシール交換
対象商品:
11111004

親父の耕運機の軸から油漏れが発生していたので取り外して同じ寸法の物購入しました。左右交換してちゃんとシール出来てます。

2018-06-02
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
11111424

旧車のハブシール交換に使用しました。旧車のパーツはメーカー供給終了している場合が多く、社外品探しに苦労します。
武蔵さんはオイルシールの種類が豊富で特殊なサイズにも対応されており助かります。
パーツの精度や性能も全く問題ありません。安心して使用させていただいております。

2018-04-04
用途:
船の巻き上げ機械用
対象商品:
11111257

予備用に注文しました。
40年前の機械なので安くて助かりました。

2018-03-23
用途:
ホビー
対象商品:
11110645

精度が非常に良く問題なく交換でき安心して使用しております。