時限タイマのレビュー
株式会社城山 様2018-06-22
- 用途:
- ハンドリフターに使用
- 対象商品:
- 11658727
ハンドリフターのブレーキOFFから、一定時間警報音が鳴るようセットしました。毎回動作時間安定しています。
1人が参考にしています
個人 様2018-02-26
- 用途:
- 趣味
- 対象商品:
- 11658727
出来ることならタイマー用の1μ 10μ 100μのコンデンサーを誤差の少ない選別品で構成して頂けたら有難い。多少コスト高になっても、特に100μFのコンデンサーだけでも・・・
また、ジャンパーにはハードディスクに使われているショート用部品を流用し、ピンは0.8φのすずめっき銅線を切って作りましたが、これも等も付属品として頂けると助かります。
コンデンサーを調整して10分計、100分計として作成しました。これで実験用に留まらず実用的なタイマーになりました。
2人が参考にしています
2017-01-07
- 用途:
- 購入しましたオーブントースターがゼンマイ式のタイマーでしたのでこれを組み込みました。
- 対象商品:
- 11658727
リレー接点は3Aの為、組込本体は10Aですのでその接点を使用して外付けで100vリレーを制御しましたが接点ノイズで555内部のFFが不安定誤動作してしまうのでつかいものにならず、基板内リレーをSSRに変更しましたら完璧な動作になりました。
2人が参考にしています
2017-04-14
- 用途:
- パトライト制御
- 対象商品:
- 11658727
ゴミ。
リレーがゴミすぎて、誤作動が半端ない。
金返せって言いたいレベル。
他の商品を買いましょう。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
2015-11-26
- 用途:
- ラジコンヒコーキのエンジン冷却ファンのタイマー
- 対象商品:
- 11658727
キットであると書いてなかったのに届いてびっくり。完全にバラバラで届いた。説明書きは親切であり初心者でも半田付けと半田付けの手直しを数か所して、何とか作動したが、「エレキット」だけでわかれというのは無理がある。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。