シェル形針状ころ軸受のレビュー

平均満足度 4.62 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シェル形針状ころ軸受 INA
INA
229 / 税込 252
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-04-23
用途:
二輪車のメンテナンス

今まで国内大手のものを使っていましたが、サイズ・強度・耐久性ともに遜色なく不満はありません。こうしたある程度マニアックな種類が即日手に入るのは有難いです。

2025-01-11
用途:
オートバイに使用
対象商品:
12136748

オートバイのチェンジシャフトの追加軸受けとして 改造使用しています

2023-07-24
用途:
RCボート軸受けに使用
対象商品:
12136653

RCボートの軸受けに使っています。
RCエンジンの回転は3~4万と高くボールベアリングでは耐久性が悪いのでこれを使い続けています。
価格も手ごろで良いです。

2023-07-07
用途:
バイクのシフトシャフトの軸受けに改造組み込み

他のベアリングは外形寸法が大きく 他に影響が出るのですが こちらは狙いの寸法で助かります。

2024-02-20
用途:
機械のメンテナンス時に使います。
対象商品:
12136802

ベアリングが回らなくなりすぐに購入、助かりました。

有限会社依田被服 様2021-10-25
用途:
自動車修理
対象商品:
12137213

商品には品番の最後にアルファベットのFが付いていた。詳細が不明だが商品は同等品だと思うので使ってみます。

2021-04-09
用途:
バイクのリンクベアリング用に
対象商品:
12136976

純正が高いのでこちらを購入しました。コロの数は保持器が付いている分、純正より少ないですが、耐荷重は十分なので、問題なく使えます。

1人が参考にしています
2021-06-06
用途:
中間プーリーに内蔵
対象商品:
12136662

ミシンベルトを使って小型旋盤の中間プーリーを作成。Φ6㎜のステンレス丸棒を軸にして小型のフリー回転するプーリーを安価に作ることができました。

2019-11-26
用途:
部品製作用
対象商品:
12136714

バイクのパーツ製作用に購入。精度も良く助かりました。

2019-07-02
用途:
ドラムのフットボードの改造に使用
対象商品:
12136653

バスドラムのペダルのフットボードのヒンジ部分の改造に使用しました。
機械加工をしてもらってりーま仕上げで圧入後妻組み立てをしたら激変をしてマジでビックリでした。超絶スムーズなペダルになりました。

2018-04-21
用途:
自転車のペダル(エッグビーター)に取付け
対象商品:
12136714

エッグビーターのベアリングリプレイスキットは5,000円近くしますが、こちらのベアリングを使用すると1,000円以下でリプレイスできます。信頼の国産品であり、品質も申し分なしです。

1人が参考にしています
2017-05-16
用途:
プロクソンフライス盤の変速プーリー用ベアリング
対象商品:
12136687

内径8φ、外径12φのプレーンベアリングの交換用にこれを使ったのですが、外径寸法は圧入出来る様、2/100mm程度大きく、ちょうど良かったと思います。内径寸法は少し大きく、軸にガタができました。プレーンベアリングに比べ音が大きくなりました。

大嶋クリップ 様2019-09-12
用途:
バイクリアスタンドフック
対象商品:
12136757

自作のリアスタンドフックに使用。普通のボルトだけでは、スタンド側Vフックとの摩擦が強すぎ動かないので、本品をかましました。

2018-11-02
用途:
電動工具の修理
対象商品:
12136696

寿命がきて音がうるさくなったのでシェル形針状ころ軸受の交換をしました
また、復活しました。音も静かになりました。

2016-02-19
用途:
部品交換
対象商品:
12136784

諦めていた小さい部品が一個から買えてとても助かりました。

2018-03-04
用途:
バイク整備
対象商品:
12137037

純正部品と同じ物がこの価格で買えるのはうれしいですね。

有限会社 ピーク・パフォーマンス 様2017-10-23
用途:
ホンダ6ボルト4Lモンキー系のエンジン内部部品 交換
対象商品:
12136784

6ボルトモンキーのエンジンでクランクケースに打ち込ま(圧入さ)れている、ミッションの軸受けに使用、純正で部品が設定無しなので、ニードルローラーベアリング2個中1個が、このサイズ。もう一個は特殊サイズなので、他車(MD90)用純正部品を使用。元々、メーカーで純正装着されているベアリングと同じメーカーでした。よって、信頼性も問題ないでしょう。

1人が参考にしています
エス・ケー・ディー 様2016-11-23
用途:
印刷機の軸受けの摩耗による交換。
対象商品:
12136802

ホームページのイメージ写真には、オイル穴が開いていたので、オイル穴があるものと思って購入しました。しかしながら、到着した商品にはオイル穴が無く、使用場所に制約があり残ってしまい残念でした。

MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、こちらの製品はオイル穴無しタイプとなっており、注文コードをクリックして頂きますと登録画像も穴無しの画像になっております。
また何かございましたら、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けますと幸いです。
何卒宜しくお願い致します。

2016-08-08
用途:
DIYとして
対象商品:
12136723

安い割にはいいかと。海外製ですが問題ないです。

2015-11-30
用途:
機械部品として
対象商品:
12136732

値段など全てに満足