ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 無線 Bluetooth ワイヤレス 片耳 通話・音楽 対応 全指向性 A2DP対応 HS20のレビュー
通話だけでなく、音楽、動画の音声も聴けるA2DP対応のBluetoothワイヤレスヘッドセット イヤホンマイクです。耳へのストレスを避けるため、イヤーフックを3次元的にカーブさせたデザインを採用。長時間の使用でも快適に使用できます。イヤーフックは左右1本ずつ付属しています。耳の形状に合わせ、最適に設計されたイヤホン形状を採用。耳への収まりを改善し音質と装着感の品質を高めました。従来の倍の帯域を用いる「HDVoice」やエコーノイズリダクション機能「Qualcomm(R)cVc(TM)」を搭載し、クリアな通話が可能です。マルチポイントに対応しています。2台の携帯電話を接続して同時に待受けをすることができます。充電用コネクタはスマートフォンと同じmicroUSBタイプです。普段お使いのスマートフォン用の充電ケーブルを接続することで充電することも可能です。連続通話6時間、連続音楽再生5時間の長時間使用が可能です。電源はスライドスイッチでオン/オフできるので待受け時の消費電力を抑えることが可能です。ケータイやスマートフォンだけでなく、パソコンなどへの接続が可能です。iPhoneとの接続ならiPhone画面へのヘッドセットのバッテリー残量表示が可能です。はじめてのBluetoothヘッドセットをお使いの方でも簡単に安心して設定ができる簡単接続ガイドを付属しています。Androidスマートフォン用のかんたんBT設定アプリに対応しています。ガイドに従うだけで、簡単にペアリングを行うことができます。アプリはGoogleplayからダウンロード可能です。
2019-12-06
- 用途:
- 運転中の電話対応
- 対象商品:
- 23602136
小型、軽量で音質も問題なし。常時掛けていると気になるので使うときだけ耳に差し込んで使用しています。軽量なので耳掛けを使わないで耳に差し込むだけで使用できます。安価なので車に1個ずつ置いてあります。
2020-05-15
- 用途:
- PCで使用
- 対象商品:
- 11768234
価格的には満足ですが、装着感が・・・
直ぐに落ちてしまいます。
フックは全く耳にかかりません。
これは耳が小さいせい?
首がいつも斜めになってます( ̄m ̄〃)
オートハウスサンタ 様2020-03-02
- 用途:
- 車の運転
- 対象商品:
- 23602136
耳の引っ掛けが、大きいのか首を振っただけで飛んで行きます。
何か取れない方法があるのですか?
感度などは良いようです。
1人が参考にしています
2021-10-26
- 用途:
- スマホ ラジコに使用
- 対象商品:
- 23602145
耳に装着するのに若干手惑います 更にスマ左のポケットの入れて右の耳に装着しラジコを聞いていたのですが、時々途切れたりして電波が届かないようです
晴喜商事株式会社 様2017-06-03
- 用途:
- 自動車整備時
- 対象商品:
- 11768207
整備作業時に以前は手持ちで問合せや部品注文などしていましたが イチイチ手袋を外して会話しなければならず不便を感じていましたがこちらの商品を使ってからは手袋を外し手持ちで会話しなくても良く 仕事も会話もスムーズにできるようになり大変満足しています。
2019-01-20
- 用途:
- 移動時の通話に
- 対象商品:
- 11768207
普段、眼鏡を使用しているのですが耳への
装着が全く安定しません。電源スイッチの入切もこのような状態で使用していると使いづらい。私には合わないようです。
1人が参考にしています
2017-01-21
- 用途:
- 塗装は良い
- 対象商品:
- 11768243
電源のオンオフが独立していて、でんわがかかってきてからスィッチオンしても呼び出し音の間につながるのがいい。が右用と左用と訳なくてもいいし、フックの予備があるほうがベターです。音量も別側についてるからいい。たださわったときに切れることなくホールと機構がついておればいい