ドリルチャックハンドルのレビュー

平均満足度 4.03 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドリルチャックハンドル モノタロウ
モノタロウ
449 / 税込 494
適合チャック多数の互換性のあるドリルチャックハンドルです。 【用途】ドリルチャックの締めつけ
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-09
用途:
錐の取り付け取外し。
対象商品:
12122714

穴径の近い物を注文しましたがガタつきも無くぴったりでした。

新井田鉄工所 様2025-07-24
用途:
社内のボール盤チャックの入替

しっかりしていて。今までのものを早く換えればよかったです。

2025-03-29
用途:
チャック締めに
対象商品:
12122714

良い感じでした。ハンドルがへたったまま使うと本体がいかれますので。

竹原製作所 様2024-01-18
用途:
中古ドリルについてなかったので
対象商品:
12122705

軸の直径を計ってこれをチョイス。
モノタロウ製で安価で助かります。
15%オフで大助かりです。

2023-01-28
用途:
自動車部品の工作
対象商品:
49842948

安価でやや大きめのチャックハンドルですが、確実に締められます。

1人が参考にしています
2022-12-16
用途:
機械メンテナンス
対象商品:
12122705

電ドルのチャックハンドルを紛失し購入しました。直ぐ来て良かったです。

2024-08-29
用途:
機械のメンテナンス

実際機械には合いませんでした。
もっと寸法を分かりやすく表示してほしい

1人が参考にしています
2022-05-26
用途:
ドリル交換時
対象商品:
49842957

ドリルチャック側の穴径に対して、オリジナルのハンドルでは、ぐらつきが大きかったため、ボス径が少し大きい<49842957 MH-10>により、改善することができた。

2022-03-06
用途:
工場のボール盤用
対象商品:
12122705

友人からもらったリョービ製のボール盤にドリルチャックがなかったため購入しました。何種類かあるようでしたがこちらの商品で間違いなかったので問題なく使用できます。

アートクライム株式会社 様2022-02-24
用途:
伐採時、枯葉剤注入、ドリル穴あけ時に使用
対象商品:
49842957

寸法が僅かながら大き目でしたが、若干グラインダー仕上げにより快適に使用できています。なによりコスパがよりです。

2021-08-22
用途:
既存ボール盤へのドリル等固定用途
対象商品:
12122714

コンパクトでかつ、堅牢な作りで所要の用途にピッタリとフィットするので重宝している。

2022-05-13
用途:
ボール盤のドリル交換
対象商品:
12122714

価格も安く、問題なく使用しています。
耐久性はこれから確認していきます。

2021-03-15
用途:
SK11 卓上ボール盤 300W SDP-300V用に購入
対象商品:
12122705

もともとあったチャックが行方不明になってしまい、ダメ元でこれを購入しました。
届いたものを確認したところ、ピッタリでよかったです。

3人が参考にしています
水谷技研 様2021-06-06
用途:
機械部品加工のため
対象商品:
12122705

GLOBE 10m/m MG のチャックハンドルをさがしていました。
ピッタリでした。

落合機械彫刻所 様2020-03-02
用途:
ボール盤作業時
対象商品:
12122705

ボール盤のチャックの規格がわからずダメ基で購入しましたが、バッチリ合いました。
購入時、ハンドルバーが少し歪んでいましたが実状問題なしです。

有限会社サンワエクセル 様2019-10-05
用途:
ドリルビットの交換
対象商品:
12122714

ぴったりはまって気持ちいい。ハンドルの長さがちょうどいい。

2019-06-22
用途:
型が古い卓上ボールに使用
対象商品:
12122705

19年ほど前に買った卓上ボールのチャック1/2 JT33に使用
型が古く同一の規格のものは一般的ではなさそうなため探しても適合するキーが見つかりませんでした。

そこでd寸法のみで購入してみました。価格も安かったのでダメもとで・・・
ただd寸法の軸長が少し長かったためグラインダで削って使っています。
削ってみたら噛み合わせもしっかりで、きっちり締めることができました。

1人が参考にしています
株式会社エステー工業 様2019-07-12
用途:
卓上ボール盤用
対象商品:
12122714

この商品はチャックの部分がどうしても摩耗するので、摩耗したら交換と割り切って使ってます。

ダイヤゼブラ電機株式会社 様2022-01-06
用途:
ドリルのチャックとして
対象商品:
49842948

無くしたドリルのチャックに使用。
チャックなしでは締付できず困っていたのでありがたいです。

2020-02-15
用途:
ドリル使用時
対象商品:
49842948

良くわからず購入してしまい差込口の寸法は合っていましたが、歯車のところが大きすぎ使えません出した。良く確認しておけばよかった!!

1人が参考にしています