ソケットレンチセットのレビュー

平均満足度 4.36 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソケットレンチセット SK11
SK11
21,980 / 税込 24,178
6.3mm、9.5mm、12.7mm差込角のハンドル、ソケットを65点をセットした本格的なソケットレンチセットです。 差込角別にソケットの色分けをしており、差込角ごとの識別が容易です。 ラチェットハンドルは72山ギアを採用しており、細やかな動きが可能で狭い場所での作業は抜群です。 ソケットは面接触設計で、応力の集中を防ぎボルトやナットの角を傷めにくく確実な作業が可能です。 六角穴付きボルト対応のヘックスビットソケット、T型トルクスネジ対応のヘックスローブビットソケットもサイズも豊富にセットしています。 【用途】各種ボルト・ナット・ネジの締付け、緩め作業。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
滋賀大学自動車部 様2021-12-21
用途:
DIY
対象商品:
12122784

一通りそろっててこの値段は安いのではないかと。箱は耐久性がなくすぐ開いてしまうので他のものに変えた。

2020-09-26
用途:
機械整備
対象商品:
12122784

コストパフォーマンスで購入。道具類はSK-11でラインアップしています。

1人が参考にしています
2020-03-09
用途:
機械部品等の分解、締め付けなど
対象商品:
12122784

ラチェットもの差し込みが1/2,8/3,4/1と3種類もあり、また、通常セットされていない、15mm,16mm等がセットされているため重宝します。また、ラチェットも72山あるので狭いスペースでも有効に使用できます。価格も手頃なので、お勧めです。

1人が参考にしています
柏木興業 様2020-05-17
用途:
車エンジンルームや建設作業時
対象商品:
12122784

使い勝手は良い、あとメガネレンチやらがあれば
満足なんだかね。

2019-12-20
用途:
造園機械の整備
対象商品:
12122784

色分けされているのは非常に助かります。
基本的には色々と分かった者しか扱わないのですが、目から鱗でした。
セット内容、価格ともに申し分なしです。

2018-05-21
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
12122784

この価格帯では充実しています。
個人的にはヘックスローブビットソケットの
使い道に困っています。
インチHEXと入れ替えたいところです。

1人が参考にしています
2018-04-18
用途:
車の整備
対象商品:
12122784

この値段では種類が豊富ですね。遣い勝手もごく普通です。あとは耐久性の良し悪しで評価が出来ます。

M's Pit 様2017-07-27
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
12122784

必要な工具がすべて揃っています。価格も手ごろです。

3人が参考にしています
大幸 様2017-06-05
用途:
社用車のメンテナンスに
対象商品:
12122784

商品については、今のところ問題なく使えていますし、この価格で数量も多いので非常に良いと思います。後は耐久性に期待を込めてます。

1人が参考にしています
2017-04-22
用途:
グレーチング蓋開け等
対象商品:
12122784

レンチセット箱の蓋の止め金具が弱く、中身を良く溢してしまう。もう少し強い止め金具にして欲しい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。貴重なご意見誠にありがとうございます。

2015-09-05
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
12122784

このレンチセットは色分けしてあり本当に使いやすいです。
購入して満足でした。
値段も安く
ビックリしました。
あとコノ種類の付属セットみたいの
あると購入したいです。

3人が参考にしています