【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用)のレビュー

平均満足度 4.09 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【加工可】BF-501 ボディファイン 年間用長袖シャツ (男女兼用) アルトコーポレーション
アルトコーポレーション
5,298 / 税込 5,828
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。 また、抜群の通気性で清涼感、サラサラ感、ドライ感がありますのでオールシーズンご着用になれる作業服です。 テレフォンポケットも付いています。 女性サイズ(SS)もありますので、ペアコーディネイトができます。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れており、吸水性・速乾性を兼ね備えた国内素材オーウィッシュ使用。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-03-25
用途:
プラスチックの製造時
対象商品:
12019367

仕上がりも良く、着心地もいいので作業時に役立ってます。

2022-04-11
用途:
電気工事
対象商品:
05869026

以前に比べてサイズが小さくなっています、以前のものなら余裕が有ったのに 今のはサイズに全く余裕が有りません。しかもネーム刺繍入れてもらっているので、返品も出来ません。

1人が参考にしています
2020-08-25
用途:
メンテナンス作業
対象商品:
05864144

通気性がとてもよく、この猛暑の中でも快適に作業することが出来ました。また購入したと思います。

インタロック電機 様2017-04-08
用途:
電気設備工事の現場で
対象商品:
12019507

通販なので当然ですが、色がサンプルの写真と違って見えます。
でも、それなりに気に入ってます。

2018-01-19
用途:
農作業
対象商品:
05864223

軽くて動き安く快適です。時期的に生地が薄いかな?と思ったけど大丈夫です。

株式会社ひらきアーキテック 様2016-10-01
用途:
現場管理用
対象商品:
12019376

洗濯しても乾きやすく型崩れしない。

2017-07-19
用途:
機械整備等
対象商品:
05869035

このシャツは明らかに他のシャツより涼しい。年間用としてより夏用として売ってもいいと思う。
涼しい服を捜している人にはお勧めです。改良点としては、右胸ポケットの内ポケットがガラケー用なので今後不要になる。腕のペン刺しは他の服より使いにくい。個人的には作業服なのでデザインはシンプルでいいです。次のモデル期待しています。

1人が参考にしています
2017-08-01
用途:
配達などの作業着として
対象商品:
05864187

さらさらした風通しのよい生地です。それよりも6Lがあって、お腹周りがゆったりと着られて、ありがたいです。値段も悪くないと喜んでいます。

2017-10-20
用途:
設備工事、修理の時に使ってます。
対象商品:
06339024

お客さん相手が多いのでお洒落です。接客時にも好感を持たれています。

2017-04-13
用途:
通常作業時
対象商品:
05869026

年間通して着れるので複数枚持ちで重宝します。ネイビーカラーは汚れも目立たず、また直ぐに消える?取れる?不思議と汚れてもいつの間にかきれいになっているので洗濯の回数が減って妻も助かっています。

2人が参考にしています
株式会社高井南茄園 様2017-04-28
用途:
作業時
対象商品:
05864241

サイズの表記が他社と違って少し分かりずらい気がします。
「年間用」となっていますが、生地が薄いので早春・晩秋といった気温の低い時期には不向きのように感じました。
夏でも半袖より長袖で作業したいので夏場には快適かな?と思います。

1人が参考にしています
2017-05-23
用途:
気に入りました。
対象商品:
06339006

調査や点検業務に適度な厚さで着やすく、縫製もしっかりしている様です。

有限会社中春別農業機械利用センター 様2016-09-29
用途:
重機のオペレートに
対象商品:
05864144

もう少し、しなやかな生地であれば,満足度が,上がりました

2016-05-27
用途:
ビルメンテナンス
対象商品:
05864162

肌に、サラサラ感が有り、使い勝手が良い

有限会社川島建築 様2015-05-23
用途:
木造建築
対象商品:
05864214

すぐボタンが緩くなるとこがある

2014-08-23
用途:
モバイル基地局製作作業
対象商品:
05864144

まず、薄すぎる。
作業用としては、私の選択違いであった。
軽作業用としては良いのでは。

2012-10-22
用途:
制服
対象商品:
05864144

ドライバーの制服として使用しています。
風通しも良く、縫製も申し分ないんですが2点だけ不満があります。
毎日洗濯を繰り返すたびに色落ちします。
夏の間の4か月程度でこのように色落ちするのはどうかと思います。
また、毛玉が付きやすいです。
今後ともこの制服を購入していこうと思っておりますので、製品改良をお願い出来ればと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認いたしましたが、この商品は、東レで染色し海外で縫製されているもので、また綿100%ではないため色落ちすることはないはずとのことですので、一度商品をお預かりして調査させていただければと思います。

2012-10-30
用途:
建設会社の制服
対象商品:
06338936

洗濯しても乾きが早く アイロンをかけなくても良いので助かります。  サイズを確認して注文したつもりでしたが 大きかったみたいで袖が長かったです。今度はワンサイズおとします。

2012-10-02
用途:
商品の配送業務
対象商品:
05869035

軽くて動き易い。洗濯後の乾きも早く満足しています。

2014-07-14
用途:
軽作業
対象商品:
05864153

1度洗濯しただけであちこちほころんできた。ミャンマー縫製だから仕方ないのだろうか?

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。