工具 ターミナル用 多機能電装のレビュー
- 用途:
- 配線の皮むき
- 対象商品:
- 16240762
以前使っていたのが壊れたので買ってみたが、皮が全く剥けず、使えません。即買い換える羽目に。
ちゃんと皮むきが出来る様に作って欲しい。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 電装ターミナル結線時
- 対象商品:
- 16240762
以前、エーモンのターミナル工具の使用VTRを見て使い易そうなので購入したが、見たものと違うものが届いたが、型番は同じなので、仕様が変わったのだとあきらめて、使い易いものを探していたところ、これを見つけたので、さっそく購入、使ってみると、ギボシ端子等の結線が簡単綺麗にできてとても満足、値段も、10%オフキャンペーン時に買ったので、安く変えて満足、
- 用途:
- 結線作業
- 対象商品:
- 16240762
回転が固いうえ、両刃に隙間があって電線が切断できませんでした。モノタロウブランド商品にはこれまで不満はなかったのですが、はじめて不満を感じました。
大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- 自動車のメンテナンスで使用
- 対象商品:
- 16240762
中古?長期在庫?
そう思うくらいにパッケージが死んでいました。
この度は、大変申し訳ございません。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- ワイヤーストリップに
- 対象商品:
- 16240762
お安い割には役に立ってくれている
家庭用電源ケーブルの断線時の補修におもに使っているが
ケーブルをつなぐ圧着スリープの「かしめ」も
これで私の用途では充分だった
- 用途:
- 電装品の取り付け
- 対象商品:
- 16240762
何度か使用していると、ガタがでてきて上手くカットやカシメができなくなる。コツを掴めば斜めに力を入れて使用すればなんとか使える。
- 用途:
- 電気関連の修理等
- 対象商品:
- 16240762
ギボシ端子は綺麗にカシメる事が出来ますが他の方の感想と同様に本体が一回り小さいのでその分力が必要です。ボルトを切断する事はまず無いですのでその代わりに裸圧着端子に対応して頂けると便利だと思います。
- 用途:
- 電気部品配線時
- 対象商品:
- 16240762
かなり待たされたけど届いたので使ってみましたが一個や二個くらい間に合わせ程度に使うなら十分?
10個単位で使用する際にはかなりストレスが溜まりそうです。
動きが渋いだけなら我慢も出来ますが、端子のカシメがきれいに出来ないことも多くて何度もやりなおすことになりました。
ホームセンターなどのカーコーナーで安く販売されている圧着端子セットに付属している圧着ペンチと大差無いかそれ以下の物だと感じられます。
頻繁に使うことが無くて道具箱の片隅に入れておきたいだけならば十分かな?
- 用途:
- 自動車配線コードのターミナル用工具として
- 対象商品:
- 16240762
価格なりの商品ですが普通に使えます。結構握りが硬いとかレビューがありましたが、普通にカシメや切断等来ました。
- 用途:
- バイクの配線、ネジ切断。
- 対象商品:
- 16240762
◆ この製品、[ビスカッター]は ともかく、
[被覆剥き] は、まぁ使わない・・・
別にV社のワイヤストリッパー持ってると尚更。
位置的には、廃止したほうが無難では?
◆ [ビスカッター]も
M2.6があってM2.5が無いのが惜しまれる。
バイク小物の微細ネジでは M2.5が結構多用されており、
対応するラインナップも欲しかったか。
◆ 届いて暫くは、他のレビューの通り開閉が硬く困った。
この点は、MonotaROシリコンスプレーを吹いて磨いた処、
物凄くスムーズに。作業効率が著しく改善した。
◆ ギボシの圧着には大変活躍、実際の使用に於いては、
概ね不満点はナイ。
上述意見は、改善されれば買い足し要素にはなる程度か。
- 用途:
- 電気設備補修工事
- 対象商品:
- 16240762
電気設備の補修工事では、事前には配線サイズが解らない為、色々なサイズの電工工具を準備又は取りに帰る無駄な時間を要していましたので複数サイズに対応できるものを使用することにしました。