両口フレアーナットレンチのレビュー

平均満足度 4.06 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
両口フレアーナットレンチ TRUSCO
TRUSCO
999 / 税込 1,099
ブレーキパイプなどにあるボルトをなめずに回す工具です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 カーメンテナンスに便利です。
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-03-30
用途:
車両のブレーキラインの分解組み立て
対象商品:
16258567

ブレーキラインは錆つきで固着気味の場合が多いのですが、この製品は今まで使用してきたKTC製などに比べて剛性が低く、また、もともとのクリアランスが大きめなため、ネジが舐めただけで緩まないケースが多く、使っているうちに緩ませ側がさらに開いてきて、緩めには使えなくなりました。締め側にはまだ使えています。

2人が参考にしています
2022-02-03
用途:
小型なフレアレンチです。
対象商品:
16258542

小型な為 ブレーキ周りに干渉しにくいです。 前のレンチは削って加工してました。これは加工することなく使用できると思います。

山治製網株式会社 様2021-06-15
用途:
油圧の配管のネジ
対象商品:
16258558

10mmスパナでは入らない、12mmでは大きい、11mmスパナで緩めることできた、助かりました。

2021-06-06
用途:
エア抜き

ブレーキフルードのエア抜きをするのに購入しました。
使用頻度は低いですが、有るととても便利です。

2020-09-22
用途:
修理
対象商品:
16258542

絶対に板スパナで緩めてはいけない場所の工具です。安かろう悪かろうのホームセンターの商品で使用してはならない工具です。毎日使うプロでなければこちらの商品で十分です。

2020-06-30
用途:
クルマ、バイクのメンテに
対象商品:
16258585

ブレーキ周りのメンテナンスでよく使用するが、初めてTRUSCOを購入してみた。フレアナット自体、日々使用するわけではないが、高級ブランドに全く引けをとっていないと思う。価格を考えると、プロにもDIYユースにも、オススメできる。

2021-07-19
用途:
マイカーの車検整備
対象商品:
16258567

ブレーキホース交換で初めて使いましたが何の不具合もなく使用できました。

2020-05-22
用途:
車両整備
対象商品:
16258567

スパナを使用するよりもトルクが得られ取り外し取り付けの際役に立ちました。

1人が参考にしています
2020-03-25
用途:
ブレーキパイプ交換
対象商品:
16258567

非常に使いやすく、頻繁に使用するものではありませんが、作業の効率化につながりました。

2019-05-26
用途:
ブレーキホースの着脱
対象商品:
16258567

質感、仕上げなど、値段の割に良い商品だと思います。これでナメたというレビューがありますが、よっぽど固着してたんだろうと思います。

2019-11-07
用途:
ブレーキホース脱着に
対象商品:
16258594

新品で買って、ブレーキホースを外すのに使いました。ちょっと固いのを回すとすぐにナメてしまいました。若干ですが広がってしまい、使用を中止しました。
トラスコなので、信用していたのにガッカリです。
速攻でKTCを注文しました。

2019-04-16
用途:
配管工事
対象商品:
16258567

配管が付いたままでも増し締めが可能で、丈夫で角度がついているから使用しやすい。

濱田 様2020-07-25
用途:
自動車整備

ブレーキチューブのナット緩めに使いましたが、ナットをなめて変形しました。強度不足です。

2019-09-21
用途:
バイクのメンテナンス
対象商品:
16258542

普通に使えます。ナメたりしません。
コスパ良いです。

2018-07-18
用途:
自動車のブレーキライン脱着
対象商品:
16258567

フレアナット部に使用しましたが20年ほど触ることなく固着していた柔らかいナットが全く舐めることなく緩めることができ安心しました当初スパナで作業と思っていましたが壊した場合面倒な場所ですので専用工具で作業して正解でした、高いものでもないので一つ持っていても良いと思います。

2021-10-07
用途:
ブレーキメンテ時
対象商品:
16258542

普段からメガネレンチやソケットレンチを使っていると、フレアナットを緩めるのに二面接触のオープンレンチは精神的に良くない。8~12mmくらいはフレアナットレンチがある方が安心。ただこの商品は少し余裕がありガタつく感じがする。固着気味の8mmナットは要注意

2021-06-04
用途:
フレアナット締め緩め
対象商品:
16258594

固着気味のフレアナットを緩める際、口が開いてしまいました。
代わりに普通のスパナで緩めましたが、専用工具なのにスパナに負けたのは残念でした。

1人が参考にしています
2019-02-18
用途:
バイク整備
対象商品:
16258542

普通に使用できます。取り合えず必要だったので安いこの製品を購入しました

2018-05-07
用途:
ブレーキ関連整備時
対象商品:
16258567

普通にブレーキのフレア部に使うには良いのですが
力を掛けたいときには頭部が塞がっているタイプが向いています

2017-10-03
用途:
ブレーキホースの脱着
対象商品:
16258542

少しフレアナットとレンチにガタがあったのですが機能的には問題ありません コストを考えると十分に満足です。