エアーコンプレッサーのレビュー
- 用途:
- 自家用車のタイヤの空気入れ
- 対象商品:
- 16326284
空気を入れるのはすごく早くてびっくりしました1しか入っていないタイヤに2.4入れるのに1分かかったかどうかというくらいです 音はまあまあうるさいです普通くらいだと思います
ただ 自分の車がシガーソケットではなくUSBだと気づかず購入してしまいました なので別に変換ケーブルを購入しました しかしそれを通すと接触が悪くて始動するのにちょっとコツがいるようでした 一応使えたので良いのですが 最初からシガーソケットかUSBかを選べるように作って頂けたら良かったなと思いました。
総じて使いやすくて購入して良かったです
- 用途:
- 自動車タイヤの空気圧調整。
- 対象商品:
- 16326284
音は少し大きめですが、昼間にやる分には私は気になりません。
10~20kPa程度の調整を行いましたが、2,3分でできました。
空気ホースが短いので、本体を手で持ってやる必要がありました。
ただ、持っている時間が短いので、特に不便は感じませんでした。
今後、月に1,2回の調整に使用するので、耐久性に期待したいと思います。
- 用途:
- 自家用車、バイク、自転車の空気入れ
- 対象商品:
- 16326284
コンパクトで電源コード、ホースが収納できてよいです。
作動音もこんなもんでしょう。今のところ不具合無しです。
- 用途:
- 自転車の空気圧補充
- 対象商品:
- 16326284
自転車のバルブを、英式から米式に替え、適正空気圧を保持するために購入。自動車は基本ガソリンスタンドで補充することが多いため、試用していない。初回使用時に特に問題はなく、空気圧も確認することができた。耐久性があるかどうかが判らないため、現時点では★4つ。
- 用途:
- バイクの空気圧調整
- 対象商品:
- 16326284
圧力メーターの表示がだいたいのようです。正確な圧力は別途圧力ゲージで調整しています。電源ケーブルがもう少し長い方が良いと思います。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 16326284
車のタイヤメンテナンス用に購入しました。問題なく使えるが、下手なだけかもしれませんが一度出したコードはほぼ再度収納不可でした。
空気圧調整するぶんには、1分もかからないぐらいで調整可能です。抜き差しの際にエアーが漏れるので微調整が難しい。
安く購入できるのは魅力ですが、純正のものも売っているのでそちらを再購入しました。
- 用途:
- クルマ・バイクの空気圧補充
- 対象商品:
- 16326284
バルブの差込み口がきつく脱着に難あり。またそこの耐久性に一抹の不安。
他社ねじ込みバルブならより安心。
商用高圧になると、ゲージが何故かバカになり正しく表示しない。