ハレパネ(片面)のレビュー

平均満足度 4.35 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ハレパネ(片面) プラチナ万年筆
プラチナ万年筆
   
元祖、貼れるパネルのロングセラー、ハレパネ。 ハレパネは、ポリスチレンの非常に細かい粒子を倍率14倍で低発泡させたものに接着剤をコーティングしたパネルです。 表面のうす紙(はく離紙)をはがすだけでポスター、作品などを簡単にしかも美しく貼ることが出来ます。 1度貼り合わせれば、はがれません。 耐水性があります。 カッターで簡単に切削できて、加工が簡単です。さらにカットしやすいように、はく離紙に1cm単位のマス目を印刷しています。 規格サイズよりも少し大きめに設計しいますので、トンボ位置決めなど、レイアウトの時に便利です。 【用途】ポスターやPOPなどの掲示に。
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社モダンフォート谷本勇写真室 様2022-12-23
用途:
ディスプレー用
対象商品:
24133996

薄いほうの5mmを購入しましたが、反りかえしもなくきれいに張ることができました。送ってきた梱包もしっかりしていました。

2022-01-24
用途:
A3写真の展示
対象商品:
24134032

高校三年生が卒業公演の自分の役になりきった写真を同級生どうしで撮影しています。A3に引き伸ばしてハレパネに貼っています。簡単に製作できて、毎年助かっている商品です。

2022-02-28
用途:
祝い札作成
対象商品:
24134014

サイズが豊富なので用途に対して選べる点が良かった。

2021-07-12
用途:
展示
対象商品:
24134032

いつものハレパネと変わらない品質。なのに安くておどろきました!

2021-05-19
用途:
仕事場て使用
対象商品:
24133996

仕事の壁に貼るポスターを貼り付けて使用しています。

株式会社シンポ 様2021-01-13
用途:
防寒
対象商品:
24134197

コンクリート壁に面したデスクが寒いので、コンクリ壁を覆うのに使用しました。
大きいので広範囲をカバーでき、内側が発泡スチロールなので冷気を遮断してくれています。
オフィスの暖房節約にも一役買っています。

2021-01-15
用途:
ポスター掲示用下地材
対象商品:
24134136

大きめのポスターを自宅の壁に飾る際、薄い紙で、出来ているポスターを如何に固定してポスターの味を引き出せるか、その為の下地材が必要と成り探していた処このパネルを見つけた、希望通りの結果を得られとても満足している。

2021-02-04
用途:
商品什器の中の土台として
対象商品:
24134032

布を貼って商品陳列のベースとして使用しましたが、きれいに貼れました。
厚みもあって使いやすいです。

2022-05-23
用途:
展示物の貼り付け
対象商品:
24134197

いいものですが、大きいものを購入して「切る」という作業を行うときは、やはり専用のカッターのようなものが必要です。

2020-12-21
用途:
子供の作品の掲示用ボードとして。
対象商品:
24134032

これから作品を張り込むので、まだわかりません。作品の紙が少し薄いので綺麗に貼れるかどうか?です。

2020-09-07
用途:
展示物のパネル加工
対象商品:
24134172

普段から愛用していて、とても使いやすいです。
厚みがあるので安定します。

2020-08-29
用途:
プレゼン用/玄関の表札、インスタ用に写真を撮るための店名ボード
対象商品:
24134032

価格が安く、貼るのも簡単で、仕上がりもきれいでした!
(ハンカチで押さえながら、中心から放射線状に空気抜き)
が、1日経つと、貼った紙が浮いてきてあちこち空気が入り、抜いても抜いてもまた浮いてきました。
糊の粘度が弱かったのか、使用した紙との相性が悪かったのかはわかりません。(FUJIFILM/スーパーファイン仕上げ/画彩を使用)
プレゼン前日に準備したのですが、当日作るべきでした。

1人が参考にしています
2020-02-24
用途:
教えている書道教室の、展覧会の展示用にしたいと思いいま、模索中
対象商品:
24134118

今の所は上手く出来ましたが、たくさんの枚数を、上手に貼れるかは、?です。

2019-11-06
用途:
店頭POP
対象商品:
24133996

特に悪い部分はなくよい普通に使用できるよい商品です。

2019-10-13
用途:
展覧会時のキャプションボードとして
対象商品:
23722256

大きさ、厚みともに品揃えが豊富で、目的に応じたパネルを選ぶ選択肢が広いので、とても助かります。

1人が参考にしています
2019-03-02
用途:
キャプションの台座に使います。
対象商品:
16416672

厚み、接着力、加工のし易さ品質全てに足しています。

有限会社山田印刷 様2018-11-01
用途:
インクジェットポスターのパネル
対象商品:
24134075

大判インクジェットポスター(B0サイズより横幅が数センチ大きい)をパネルに貼るために購入しました。
ポスターがB0サイズより若干大きかったので、横サイズがB0より数センチ大きいB1サイズを2枚並べて継ぎ足してポスターを貼りました。
継ぎ足した部分のゆがみが心配でしたがピッタリ継ぎ足せました。
ノリ面の平坦も充分でB0強サイズのインクジェットポスターがシワも空気も入らずキレイに貼れて大変満足です。

2018-09-17
用途:
プレゼン資料
対象商品:
24134032

粘着がやや弱いですが、ケント紙を貼り付けるのには充分。カッターで切りやすいのも良かった

2018-06-01
用途:
写真パネル
対象商品:
24134118

使い勝手良いと思います。また利用しようと思いました。

2017-04-14
用途:
年間に渡る資料の掲示
対象商品:
16416663

とても軽く丈夫で使いやすい。画鋲なども安心して刺せる厚さだった。