ポリカ中空ボードのレビュー

平均満足度 4.62 (34件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリカ中空ボード 光
499 / 税込 549
空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
34件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
comingUp企画 様2025-06-26
用途:
簡易内窓

中空ポリカーボネートの熱貫流率は4mm厚の場合約4W/㎡・Kと、一般的なガラスが5~6W/㎡・Kですので、現状が単板ガラスにこの中空ポリカを使用した内窓装着のコスパは良いです。

2025-01-06
用途:
内窓設置

カッターで切り込みを入れるだけで女性の力でもぱきっと折れてカットしやすかった

2人が参考にしています
泰山 様2024-02-19
用途:
内窓の作成
対象商品:
86269864

カッターナイフで比較的簡単に切断できます。
帯電防止スプレーも準備はしていたのですが、ほぼ不要でした。(若干の切粉の侵入はありましたが、、)
昭和の仕切りガラス風の外観もお気に入りです。

1人が参考にしています
2023-11-09
用途:
マグネット掲示板様に購入
対象商品:
16428658

ガルバリウム鋼板を貼り付けて、マグネット掲示板を作るために使用。
周囲をアルミチャンネルで保護すれば、なかなか立派なものになる。
プラダンに比べると強度もあり、複合版に比べると軽量。
加工もカッターで切断できるので扱いやすい。
軽量なので、両面テープで固定。

2023-11-11
用途:
冬の窓に貼り付けました
対象商品:
16428597

カッターで簡単に切れました
送料はかかるけど自分で運ぶのは大変なので通販が便利です

1人が参考にしています
2022-04-19
用途:
耐候性・耐熱性が必要なところへの導風板
対象商品:
16428642

自家用車のラジエター用自作導風板製作に使いました。
ホ-ムセンターなどで入手可能なものはPP製が多く、紫外線が届くところでは3年ほどで煎餅のようにパリパリに割れてしまいます。
今回選定したPC製は耐候性に問題がなく、耐熱性にも優れています。やや高いのが難点ですが、長期で安心して使えるものを求めているのならPC製を選ぶべきだと思います。

3人が参考にしています
株式会社ITO・K 様2022-03-28
用途:
簡易二重窓キット用
対象商品:
16428624

メーカー推奨の4ミリを超えて入れてみたがこの方が良いと思う。はめ込みには要領がいる。

2人が参考にしています
有限会社グローリ 様2022-12-08
用途:
仕切り
対象商品:
16428597

使いやすいサイズ、厚みで重宝します。もう少し色のバリエーションがあると助かります。

株式会社玄海 様2022-02-09
用途:
寒さ対策
対象商品:
86269864

古い建物のため冬の時期は大きな窓からの外気のせいで暖房設定28度でも寒くてコートを着て事務仕事をしていますが、ポリカボードの厚みが4mmもあり、突き刺さるような寒さはほんの気持ち和らいだ感覚です。

3人が参考にしています
ミヤオカ模型 様2021-10-26
用途:
窓格子の目隠し用
対象商品:
86269952

家屋の窓カーテンを使用せずの目隠しに使用した。
専用品は高価だがDIY感覚で取付、半透明で十分機能しているので重宝。
経年劣化が心配だが直接雨、太陽光が当たる場所では無く乾燥した場所なので・・・。
もう少し、大きいサイズが欲しかったのが残念。

2020-11-22
用途:
小窓の二重窓化
対象商品:
86269855

ジャロジー窓の防音用に内側に窓を追加する目的で購入しました。寸法に合わせてカットする時に表側のケガキ線と裏側のケガキ線がずれる為、両方をカットした時にカット面が段違いになる。これを防止する為に、片側を切った後に2つに折った状態で、残った片方を折線でカットするやり方に変えた。これで、ずれが無くてきれいに寸法通りに仕上がる。防音の程度は、ほどほどでした。板素材の厚みがあれば、防音も強度も上がると思います。光の透過度も良くて、暗くなった感じはしません。良い商品と思います。

1人が参考にしています
三和株式会社 様2021-03-15
用途:
組立職場のパーテイションと部品棚の区分に使用
対象商品:
16428624

半透明で職場が明るくなり軽くて扱いやすいので部品棚台車の扉に活用している。
取付部品の種類が少ないのが残念で自作した。

2020-10-19
用途:
アルミサッシ窓の遮熱 冬季と夏季の遮熱二重窓
対象商品:
86269986

インテリアとしても結構いい感じです 思ったより軽く柔らかい ポリカーボネード単盤の様な重さも硬さは無い 加工の方法 特に切り分けは商品に掲示されているのは電動鋸を使用と有るが 切りくずが中空に入り込むのが嫌なので 通常のカッターナイフを使って見た それも工具としての太刃では無く、事務用等で使う通常の刃を使った なるべく薄い刃が切りやすいと考えたため 切る時は1メートルの金差しにカッター刃を当てて切ってみたら縦も横も難なく簡単に切ることが出来た 中空に切りくずは全く入り込まずに綺麗に出来ました この方法はお勧めします 二重窓の木枠にステンレス鍋あたま木ネジで張り付けました ネジ径より2~30%太目の穴を金属用のドリル刃で空けて木部は極細の刃で少しだけネジを導く穴を空けました ネジが傾くのを防ぐ為に 尚中空に切りくず等が入ったら掃除機で吸い出すと簡単です

21人が参考にしています
2020-04-22
用途:
デスクの間仕切り
対象商品:
16428597

社内のデスクの間仕切りとして使用しようと,テレワーク終了を見据えて購入しました。事務机の間に挟めば自立してくれるので,簡易間仕切りとして◎。プラダンよりも高価なので,どちらにするか迷いましたが,透明性が高く圧迫感が最小限に抑えられたので結果的に良かったと思います。

2019-11-22
用途:
内窓作製 DIY
対象商品:
16428597

両面保護シートが貼られており
墨入れを保護シートの上から
出来て便利です。
透明度合いも良好で良かったです。
思ってなかったことですが
ポリカーボネートが
UVカットになっており
内窓作製によりUVカットになるという
効果も得られました。
ただ配送の関係か
一箇所だけ
角が5ミリほど潰れており残念でした。
潰れており残念でした。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

2020-01-27
用途:
トイレの断熱.
対象商品:
16428597

トイレの窓からの冷気対策で使用しましたが思ったより強度もあり外光も入るので満足しています。また購入を考えています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2020-02-11
用途:
浴室の窓がガラスでしたので安全面からポリカ中空ボードに交換しました。
対象商品:
86269873

適度な遮光、安全面で気に入りました。
強度も充分です。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

天羽英雄建築設計事務所 様2019-12-17
用途:
断熱材として使用する予定です。
対象商品:
16428597

トップライト部の断熱として、また階段部の断熱のために天井のように使おうと思っています。階段部の吹き抜け部には効果があると考えています。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

カフェライミン 様2019-10-12
用途:
壁内蔵看板下の照明カバー
対象商品:
16428658

これまでは樹脂製の格子カバーが配されていた壁内蔵看板の照明カバーを 不注意から落としてしまい それは粉々になりました
工務店に尋ねると 大きな板からの切り出しとなるため2万円近い費用がかかるとのこと
それは高すぎる
そこで これを2枚買って 純正のジョイントで繋げば万事解決するかな?
とダメ元で発注
結果 大満足
カッターナイフで簡単に切り分けることが出来ます
希望サイズに施工完了
照明を柔らかく拡散 内部の様子が見えることはありません
大満足してます

2人が参考にしています
中之島デンタルクリニック 様2019-09-18
用途:
少しの空間の天井に使用
対象商品:
16428658

軽量で、加工性をとみ、耐久性のありそうで、これからの変化に期待しています。