差替式パワードライバー(ハンドルのみ)のレビュー
- 用途:
- 六角ビット用
- 対象商品:
- 16440262
5mm以下の六角ネジを、わざわざラチェットハンドルで回すのがめんどくさくなったので。
ラチェットなしでもクルクル廻せて凄い楽です。
- 用途:
- マイボートの取付け部品金具の増し締め用。
- 対象商品:
- 16440262
ビットを換えてアチコチ使え、コンパクトに収納出来る、とても重宝してます。
- 用途:
- 普段使い
- 対象商品:
- 16440262
リピーターです。ANEXのコンビビット(+1+2×110)を刺して,家の中3か所に置いてあります。これでほぼ「ドライバーを探す」ことはなく,普段使いに重宝しています。
- 用途:
- 電子機器のメンテナンス時
- 対象商品:
- 16440262
電子回路基板や筐体カバーの取外し/取付けなど電動ドライバーを使わないようなちょっとしたところで便利に使用しています。握り易くて回し易いです。
- 用途:
- 電気工事 車両整備
- 対象商品:
- 16440262
この商品 (注文コード16440262 品番3775-H) はグリップ部分だけでビットは付いて来ませんが、
ビット付きの完成品として売られている同型製品とは赤と黒の配色が逆になっていて
こちらは汚れやすいエラストマー製の滑り止めが汚れの目立たない黒なので
以前から使っていた滑り止めが赤いセット売り (注文コード48974265 品番3775) のグリップと入れ替えました。
(正確には同時にビットも同社の二本入りを買ったので同型の色違いが二本になったわけですが)
そっちはかなり長いこと使って来ましたが目立った不具合はありませんでした。
ビットとの勘合部は樹脂製で金属の補強などはありませんが割れたりはしてませんし
内部に板バネが組み込まれていてビットをホールドするので不意にビットが抜けたりもしません。
滑り止めのエラストマーはゴムっぽい手触りで、
芯部の樹脂と一体化しているようで大きな力を掛けてもヨレたりズレたりせず安定しています。
赤い部分の色が違うバリエーションが複数あれば星5つ付けたいですが、そうではないのでマイナス1。
- 用途:
- 車両整備
- 対象商品:
- 16440262
ビットの抜き差しが多少きつく、短いビットを抜くには、
ペンチ等が必要な場合もあるが、すぐに抜け落ちるよりは、
良いと思われる。
価格を考えれば、よい製品といえる。
- 用途:
- 製品組立
- 対象商品:
- 16440262
ホールディングはとてもいいと思います。
別途購入した30mm程度のビットについては、ホルダー穴が深く使用できませんでした。
どちらにも対応できるといいと思います・・・
(別に短ビット用を買えばいい話ですが)
- 用途:
- 趣味に
- 対象商品:
- 16440262
シャフトの入る奥はしっかりしています。
入り口の部分(黒いところ)は成形が悪く、6.35mmのシャフトがキツいです。
使っていれば良くなると思います。
40mmの長さのシャフトでぴったり入ります。
- 用途:
- 機械メンテナンス
- 対象商品:
- 16440262
刃先マグネット入り表記はビットも付属していると勘違いしやすい。グリップだけ欲しかったので問題ないですが・・。質感は値段相応です。