構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデルのレビュー

平均満足度2.75(4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
構造用接着剤 Scotch-Weld DP8805NS エントリーモデル 3M(スリーエム)

可使時間が長く、速硬化、液だれしにくいタイプです。金属や樹脂など、多様接着が可能です。【用途】金属と樹脂、金属同士の接着に。

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 16452932
2025-04-13
用途: 車両整備
有限会社佐々木鉄工所 様(製造業)

ボディの錆修理に何度も使っています。溶接が危険な箇所 (例えば燃料タンク付近など)の補修には最適です。ガンやノズルの初期投資は掛かってしまいますが、接着剤は安いので多く修理するのであれば純正を使ってください。

対象商品 : 16452948
2020-10-05
用途: 金属x金属接着のため
その他業種

この商品のガンとしてモノタロウのシステムから218-7043が勧められ購入したが、互換性がなかった。さらに、装着してから気づいたため返品ができなかった。
互換があるものは以下の品名だが、モノタロウで取り扱いがなかったため、別ECサイトで購入した。
3M(スリーエム) EPX PLUS2 アプリケーター [EPX P/A 2]

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして修正いたします。EPX P/A 2は注文コード:69494574になります。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 16452948
2019-10-02
用途: 破損した樹脂素材の修復(但し、本来はDP125の方が適している)
医療・福祉・介護関連業

Scotch-Weld EPX接着剤専用ガン(EPX P/A 2)とScotch-Weld EPX接着剤45mL用ミキシングノズル 10:1(EPX STAR S/O/NOZ)が使用できます。いずれもモノタロウ内で販売されています。
可使時間が比較的長く、また硬化するとかなり強固に固定されるため非常に便利です。ただし、本来は金属と金属、金属と樹脂の接合用なので、樹脂と樹脂の接合の場合はDP125などが適しているようです。

4人が参考にしています
2017-07-17
用途: 金属接着・
有限会社イチ・マル・ハチ 様

EXPアプリケーターが使えなく、別途、専用アプリケーターが必要ですが、記載が無く、モノタロウで販売もされていいなので使用できません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。別途対応させていただきますので、どうぞ宜しくお願い致します。