ソニックデフェンダーウルトラのレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソニックデフェンダーウルトラ SUREFIRE
SUREFIRE
5,798 / 税込 6,378
ソフト、低刺激性、医療グレードのポリマー素材。着けていても、安全な音を普通に聞くことができます。人間工学に基づいたデザインとマルチフランジの幹は、快適さとイヤピース保持のために耳の形状に適合ロープロファイル設計では、マスク、ヘルメット、帽子を身に着けていても使用可能。
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-30
用途:
ハツリ作業 サンダー作業

ホームセンターで耳栓を購入して使用していました
長時間電動ピックやサンダーを使った作業をしていると耳鳴りがして家に帰っても取れませんでした
こちらの商品に変えてから耳鳴りもなくなりました
今まで使用していた耳栓よりも人との会話をするときなどは着用したまま会話出来るのでとても重宝しています
優しくですが水をかけて洗う事もできます
一日中付けても全く違和感もありませんでした
自分にはとても良い商品でした

2022-04-14
用途:
射撃

5.56ミリの射撃では無類の強さを発揮しますが、いかんせん小口径火器向けに作られているためか、.50口径の射撃の際には耳が痛くなりました。
人が持てるサイズの火器の射撃に使用する分には問題ないと思います。
また落下防止のケーブルですが、首から下げるには少し長く、鉄帽に引っ掛けるには少し短いので、装具を多くつける場合は巻き込みに注意する所要があります。
6年ほど使用していますが、今のところスポンジの劣化はありません。長く使えるいい商品だと思います。

3人が参考にしています
2020-07-05
用途:
清掃機材使用時の防音
対象商品:
16453027

他製品を試したことがないのでアレですが、程よく防音・程よく会話が聞き取れました。

1人が参考にしています
2019-05-10
用途:
製材作業
対象商品:
16453027

色々な耳栓を試しましたが、この商品が最も優れていました。
機械の騒音を完全にブロックせず適度に聞こえるため、機械操作に集中できています。また十分ではありませんが、会話も携帯電話の通話も可能です。大変気に入ってます。

1人が参考にしています
STマイクロエレクトロニクス株式会社 様2019-07-08
用途:
業務中(データ等入力中)
対象商品:
16453027

取り説が英語のみで、分かりずらく、耳に装着するのに苦労しましが、
慣れれば、比較的、容易で、音の遮断性も薬局、100円ショップの物よりは良いです。

1人が参考にしています
2018-10-21
用途:
チェーンソー
対象商品:
16453027

かなり音を抑えられます。夏など着けていても暑くなく快適でした。
耳に入れる前に指で潰すと、入れやすくなります。

1人が参考にしています
2018-12-16
用途:
外出時の騒音対策
対象商品:
16453027

耳は痛く無いです。すごく静かです。汚れがつきやすいので、次に買うときは洗えるタイプがいいかと思います。

2018-04-28
用途:
耳鳴りがひどすぎる症状のため使用
対象商品:
16453027

私の場合は24時間耳鳴りがかなりひどい状態で スーパーや駅や車内での案内アナウンスが我慢できないほど大きく聞こえます。それでソニックデフェンダーウルトラを使用すると 気分も落ち着き音も緩和されてとても役に立っています。すごくつらい時は大丈夫な方の耳にも つまり両方に使用して買い物や外出をしています。
他の耳栓とは違ってフィットしやすいし 取り外しもしやすく大変気に入っています。

2人が参考にしています
古賀整骨院 様2018-02-06
用途:
ハンティング、射撃
対象商品:
16453027

ハンティング、射撃用に購入。長時間使用すると痛くなるものが多かったですがこの商品は全然問題なし。イヤーピースはシュアーのヘッドホンとほぼ一緒、つけてみたらぴったり            http://www.eearphone.jp/shopdetail/003006000030/023/010/Y/page1/recommend/取り替えるならこちらが安いです。

1人が参考にしています
2016-12-18
用途:
エンジンテストベンチ内での作業(エンジン運転時)
対象商品:
16453027

耳に挿入する部分の径がやや大きいので、大きさの違うイヤーピースをラインナップしてほしい。遮音性はソニックディフェンダーと変わらないと思います。

2人が参考にしています
2016-07-23
用途:
射撃(実銃)
対象商品:
16453027

屋外のクレー射撃で使用しました。
消音性能は十分です。安いイヤーマフ以上の消音効果があります。おそらく、耳の穴に完全にフィットするゴムの効果だと思います。左右のコードも適度な長さで片耳だけ外しても落ちる心配がありません。
フィット感も良く使用感は抜群に良いです。
自分が射撃する時はさらにイヤーマフを付けましたが、適度な射撃音でクレーに集中できました。この商品だけでも屋外なら大丈夫ですが、室内では反響が大きいためイヤーマフが必要になると思います。

3人が参考にしています
2016-03-08
用途:
騒音対策
対象商品:
16453027

久しぶりに英語の辞書を見ながら取説を読みました。
最初は装着が少し難しいように感じましたが、すぐに慣れました。
この大きさでNRR28は本当だろうか、という疑いもありましたが
NRR21のイヤーマフと比べても効果は歴然としていました。
とても優れた耳栓で、満足しています。

1人が参考にしています
2015-07-07
用途:
射撃(ライフル&クレー)
対象商品:
16453027

これまでのEP-3/4/5の樹脂製フランジでも十分に装着感は良かったのですが、このウルトラ(EP-7)では発泡樹脂フォーム(スポンジに近い感触)でさらに柔らかくフィットさせやすいので、より一層快適で楽になったように思います。そのぶん、耐久性は若干低下するのか、標準で予備の発泡樹脂フォームが1ペア同梱されています。 また、価格設定が他所で購入するよりは安いので、十二分に使い倒すことが出来ると思います。 これまで電子式イアーマフを着用して、射撃時の発砲音を遮断しつつ、号令・合図・指示や会話などに対応してきましたが、今後は電子式イアーマフと本品を同時に併用することで、耳の保護に、より一層、努めたいと思います。 これまでも使ってきたEP-3/4/5についても、本品の導入で完全に代換えするわけではなく、状況に応じて使い分けをしていきたいと考えています。

4人が参考にしています