園芸用キンチョールEのレビュー
- 用途:
- 定番のカミキリ虫幼虫対策として
カミキリ虫が植物の根元などに入ると、植物全体が枯れてしまいます。イチジクなどはとても美味しいらしく、根元から上の方まで穴だらけにされます。 上からスプレーすると、いろいろなところから液が出てくるので、入っている感はあります。 出来れば、スプレー先が詰まってしまうことがあるので、予備が付いているとありがたいです。 このスプレー先で穴を探したりすることがあるので・・。
- 用途:
- 防虫対策
2年前に買って効果があり、前回購入分が無くなったので再購入
- 用途:
- イチジクの木のカミキリムシ駆除
- 対象商品:
- 16544307
効果はあると思います。ただ、売りにしている「3方向ノズル」は穴に深く差し込める状況でないと、自分の方に跳ね返ってくることがあるので、手や顔にミストがかかり、毒性が強そうなだけにちょっと不安な感じがします。
- 用途:
- バラのカミキリムシ幼虫駆除
- 対象商品:
- 16544307
バラの根本にオガクスを発見、小さな穴を見つけて、薬剤注入します。オガクズが出なくなったら駆除成功です。幼虫に届けばほぼ死ぬようです。先端が詰まり易く、ノズルももっと長いほうがよさそうです。
- 用途:
- 侵入したカミキリ幼虫の殺虫
- 対象商品:
- 16544307
3方向に噴射できるのは優れものです。カミキリムシ侵入初期に確実に処理したので大量に確保できるように少し価格を抑えて頂きたい。
- 用途:
- バラの害虫駆除
- 対象商品:
- 16544307
今までカミキリムシにバラの木に穴をあけられても、うまく駆除できなかったが、
細いノズルで多方向へ噴射するキンチョールEの効果は素晴らしく、これを使用して以降はカミキリムシ被害の痕跡がなくなった。本当に購入してよかった。
- 用途:
- みかんの木に付くカミキリムシの駆除
- 対象商品:
- 16544307
従来のものより容量が少し減ったようです。直接噴射や穴の中への注入も特に問題なしだと思います。カミキリムシ駆除の定番だと思っています。
- 用途:
- カミキリムシの駆除
- 対象商品:
- 16544307
無花果の木にカミキリムシの幼虫が入りその駆除に購入しました。ノズルの先端が3方向に穴があるので効果がありそうです。まだ結果が出てないのでこの評価です。
- 用途:
- イチジクのカミキリムシ退治に使用
- 対象商品:
- 16544307
カミキリムシの幼虫が木クズを出すとすぐに防除しています。おかげでビオレソリエスのイチジクは10年以上は生きており、根元で3本に分かれでいますが各20cmぐらいの太さまで成長しまし、助かっております。欠点:噴霧ピンが抜け落ち見つからないことがありました。着色さてれいるといいなと思います。
- 用途:
- カミキリムシ対策
- 対象商品:
- 16544307
イチジクのカミキリムシ対策に使っています。小さな穴に噴射できるので、効果があると思いますが、ノズルが外れやすく、野外では見つけることは困難でした。結局ノズルのためにもう一つ買いました。以前のタイプはノズルが本体に付属していたので、心配無かったのですが。メーカーには以前のタイプに戻すか、予備のノズルを付けて欲しいです。
- 用途:
- 緑化樹に付いたてっぽうむし除去
- 対象商品:
- 16544307
クルミの木にてっぽう虫が住み込み、防除に使用しました。大きな木の中間位に入り込んでいる事で苦労しましたが、高所の塗布に工夫があればとは思いました。何回かは注入塗布が必要ですが成虫を同時に捕獲除去し緑化木を大事に育てます。効果は有りました。
- 用途:
- イチジクのカミキリ虫対策に使用
- 対象商品:
- 16544307
毎年春になると発生するカミキリ虫の幼虫除去に効果があります。農園ごとに常設しておき、適宜使用します。容量も十分あり、効果が期待できる商品です。
- 用途:
- 柑橘類、イチジク
- 対象商品:
- 16544307
今迄マラソン、スミチオンを散布してたが枯れてしまいました。当商品は小さな穴に差しこんで散布出来るので殺虫出来ると思います。使用したばかりで成果を期待してます。
- 用途:
- 園芸用で,ゆずの根元に
- 対象商品:
- 16544307
この商品は3方向に噴射するので,カミキリムシの穴に吹きかけるのに最適です.
ただし,強く押し込んで噴射すると穴が目づまりして,噴射穴3つが2つや1つになることがあり,注意が必要です.
そこで,改善点は穴の大きさとかの工夫でしょうか?
- 用途:
- バラのカミキリムシ退治
- 対象商品:
- 16544307
幹の途中の穴には使いやすいのですが、地面に近いところの穴には、缶を傾けて使うのでガスばかりが出てしまい最後まで使いきれません。噴射部が細い管でつながっていて、伸ばして使用できるようなヘッド(別売りでもよい)が欲しいです。
- 用途:
- イチジクの幹に入り込んだカミキリムシの幼虫退治
- 対象商品:
- 16544307
以前はノズルが本体に固定されていたが、現在はキャップに挟み込まれていて駆除作業時にキャップから外して本体に装てんする仕組みになっているため、作業中に専用ノズルが外れ行方不明になることがある。また何度か使用しているとなぜか突然ノズルが装てんできなくなることやノズルが詰まったのか薬剤が出てこないことがあった。