エアーダスタガン ロングノズルのレビュー

平均満足度 4.00 (159件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウ
モノタロウ
1,798 / 税込 1,978
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。 【用途】作業前のホコリ飛ばし、清掃に
159件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
喜多村鉄工所 様2026-02-24
用途:
溶接作業後の作業着の清掃
対象商品:
17079448

軽くて持ちやすく、ノズルも丁度いい長さなのでポケットの中のスラグなども吐き出せてとてもいいです。

2025-09-13
用途:
エンジンのメインテナンスに使用している

細かいところまで先端が入ってきれいにすることが出来た。

2025-02-05
用途:
ホコリ払いなど
対象商品:
17079448

コンプレッサーにつないで、簡単に掃除などが出来る。

1人が参考にしています
株式会社双翔 様2025-04-30
用途:
機械使用後の清掃など

以前にもかって、使用していたが今回壊れたので新しく買った。
今までと同じに使いやすい。

木工房OHTA 様2024-11-19
用途:
木質系粉塵除去、機械のメンテナス

丈夫で使いやすい。
ロングノズルが緩みやすく、いつの間にか無くなっている、それでも使えます。

1人が参考にしています
2024-10-08
用途:
ケミカルアンカー施工時
対象商品:
17079457

ロングノズルなので奥まで入るので粉塵をきれいに飛ばすことができました。

2024-07-22
用途:
ブレーキ周りの清掃
対象商品:
17079448

コンプレッサーを購入して初めてのアダプターです。ですので良いのか悪いのか相対比較はできません。ただ、しっかりと仕事をしてくれるので満足です。

1人が参考にしています
2024-07-05
用途:
埃を飛ばす 乾燥させるなど
対象商品:
17079448

初めてのコンプレッサーで素人の感想ですが、使いやすいです。耐久性などは分かりません。微調整は難しいです。別売りであるのかは知りませんが、先にゴムが着いていたらいいなとは思います。

株式会社三陽 様2025-03-22
用途:
機械のメンテナンス

機械のメンテナンス時に使用しています。以前も購入しましたが使い勝手が良かったので再度購入しました。

2024-06-29
用途:
作業時
対象商品:
17079448

今まで樹脂製ボディの物を使用していて、軽いんですが落としたりすると割れるので、金属製のこの製品を購入しました。 多少は重いですが、気になるレベルではなく、落そうがブン投げようがヘコタレナイ(笑) エアーの流量がほぼ調整できないのがマイナス

2024-05-21
用途:
コンベア下の清掃のため
対象商品:
17079457

隙間清掃のためノズルの長いものを選択したが正解だった。

2024-01-16
用途:
製材作業用

勤務先で、機械の清掃用として使用してきましたが、ノズルの部分がグラグラするようになり、プライヤーを使ってノズルを軽く増し締めしながら使用してきました。
使用中、ノズルが外れて機械の中に落下してしまいましたが、無事に回収できました。
ノズルの根元は金属疲労で破断したようになっており、ねじ込む事はできませんでした。
清掃時は、どうしても本体を左右に小刻みに振りながら使用する事になり、ロングノズルの場合、根元への負担が大きくなり、金属疲労によって徐々に亀裂が広がり、最終的に破断してしまったと思われます。
ノズルの根元が折れにくいような差し込み構造になっていれば、耐久性は向上すると思われます。
破断したノズルは、手持ちのワイヤー溶接機で補修できるかもしれませんが、他社メーカーのロングノズルを購入し、付け替える事にしました。
今回は、予備用として数ヶ月前に購入しておいた同じエアーガンを使用開始しますが、リピート購入は要検討としました。
求めやすい価格で、とても使いやすいエアーガンですが、耐久性に難ありのようです。
大切に使用してきましたが、残念でした。

2人が参考にしています
2023-12-19
用途:
メンテナンス
対象商品:
17079457

ノズルの無いタイプを使っていましたが、ロングノズルは状況によっては便利です。

有限会社伊予正海運 様2023-11-03
用途:
手が届きにくい場所のブロア作業
対象商品:
17079457

顔を近づけずに作業できるので汚れを気にする必要がなくなり快適です。

2023-07-28
用途:
溶接仮止め時
対象商品:
17079448

溶接仮止め時の治具のスパッタを除去するのに使っております、しかし先端ノズルは当方の使用方法では直ぐに折れてしまうので、ワンサイズ太めの物に交換している、弱点はノズル先端部の目ネジの耐久性が弱く、ネジ山のガタが早く来る。

3人が参考にしています
旭高珠算塾 様2023-07-12
用途:
バイクのメンテナンス用
対象商品:
17079448

普通に使えてます、私的ですが金属製で気分的に使っていて安心です

株式会社煌 様2023-02-19
用途:
食品工場内使用
対象商品:
17079448

以前のモノタロウブランドのプラスチックエアーガンはすぐに壊れたが今回の金属エアーガンは通常メーカーの物と謙遜なく使用できている

1人が参考にしています
株式会社THREE'STECHNO 様2023-05-19
用途:
部品、機器などのクリーニング
対象商品:
17079448

適正な空気量と操作に応じた圧力で清掃ができます。
とても満足しています。

2023-05-14
用途:
安くて便利
対象商品:
17079448

サーキット設置のエアーリールにキャストです。リールはあるが先のノズルは無いので必須アイテムです。

2022-11-08
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
17079448

機械のメンテナンス時や清掃時に使用しています。
一定期間使用するとエア漏れしたりサビてきますので消耗品として使用しています。
手頃で便利です。先が長いのも便利です。