ダイヤルゲージのレビュー

平均満足度 3.95 (63件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ダイヤルゲージ モノタロウ
標準型ダイヤルゲージで、0.01mmまで測定可能。 【用途】平面の凹凸、軸振れ、直角度等の変位測定。
63件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-10-05
用途:
旋盤での芯出し
対象商品:
17198414

それほど精密さは要求しない作業なので、私にとっては十分満足です

黒田産業株式会社 様2018-09-19
用途:
ベンツのフロントハブのガタ測定
対象商品:
17198414

0.01~0.02mmの計測でしたので、0.005迄のゲージの方が良かったようです。

2018-02-17
用途:
精密測定に使用
対象商品:
17198414

金額も、お手頃価格で使用にも何も問題はありません。

2016-10-02
用途:
面凸凹の測定など
対象商品:
17198414

盤面のモノタロウ印がブリリアントですね(笑)。普通に使えています。

2018-12-14
用途:
ミニ旋盤の刃物台傾斜設定用、ポンプカップリング芯出し
対象商品:
17198414

目盛りダイヤルが硬い。もっと柔らかくないとセッチングに時間かかかる。レバーの動きは問題なし。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

株式会社ジーエムサービス 様2017-12-09
用途:
計測
対象商品:
17198405

十分使える。ただ0に合わす回転窓が重過ぎる。写真の黒いポチ2個は私の無知で捨ててしまった。

2018-09-27
用途:
楽器の面出し
対象商品:
17198414

開封時から短針の針が微妙にずれており気持ち悪い。主に長針部分の測定なので作業には支障ないが発送する時に検品して欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
検品を徹底いたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

2018-11-13
用途:
木工旋盤の主軸ブレの測定
対象商品:
17198414

低価格だが、先端部の滑りがあまり良くないように思う。

2017-07-10
用途:
ホイル振れ
対象商品:
17198414

自転車のホイルの振れに使用しました。
少しざらざらし過ぎたので判り難いかな?

川井鉄工所 様2015-09-02
用途:
加工品の精度チェック
対象商品:
17198414

メモリ画見やすく作業がしやすい。

1人が参考にしています
宮本清志漁具株式会社 様2017-04-22
用途:
CNCフライスの調整
対象商品:
17198414

バックラッシュの測定で使いましたが普通に測定できます。

ふなき 工房 様2016-05-25
用途:
機械加工時
対象商品:
17198414

安価ながすべて

2017-04-21
用途:
自動車、産業機械等の整備
対象商品:
17198414

精度は問題有りませんが目盛盤の外周のローレットとロックスクリュウのツマミのローレットがギヤの様に噛み合ってしまいロックスクリュウを多目に緩めておかないと目盛盤を左回転した場合、勝手にスクリュウが締まってしまいます。また逆にロックしようとスクリュウを操作した場合にゼロセットした目盛盤が動いてしまう場合も有りました。ロックスクリュウのツマミ部の外径を小さくする等の改良が必要です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2016-05-08
用途:
機械部品の内径寸法測定。
対象商品:
17198405

特に問題無し。

2017-01-24
用途:
計測
対象商品:
17198414

特に大きな問題はありませんが、尾崎に比べると強度と、耐久性で劣るような気がします

株式会社Garage414 様2016-11-25
用途:
測定

回転工具(旋盤やボール盤)の測定に使用していたが先端のチップが緩んでなくなる。過去2回紛失。安くても使えなければ意味がない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2015-11-24
用途:
マスターゲージ
対象商品:
17198405

測定ではなく、振れ具合を見るために使用しています。
問題なく使えているので、コストからみても継続購入を考えています。

2015-08-24
用途:
自転車の整備
対象商品:
17198414

自転車の振れ取り台に付て振れ幅を指示させています。
測定精度は判りませんが、ホイールの振れ幅を目視で0.5mm
程度が0.1mm単位で確認出来る様になりました。
測定動作に特に問題は出ていません。
裏蓋が樹脂で出来ているため、耳金を用いた固定方法では
本体の振動により振れ幅の指示値が実際よりも大きく成り
お勧めできません。
ステムを用いた固定方法に変更することで低減可能ですから
出来る限りステムを用いて固定すべきでしょう。
測定子はネジで取り外しが可能なので、ミツトヨ製
各種測定子の取付可能か試してみる予定です。
安価にダイヤルゲージが使える事は助かりますが、
出来れば裏蓋の強度を上げて貰いたい。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
より一層、商品開発に努めてまいります。どうぞ宜しくお願い致します。

2015-09-09
用途:
自転車の整備
対象商品:
17198414

購入後の使用感追記となります。
外枠をクランプと本体で挟み込む事で固定しますが、
クランプがリミット針の移動経路を塞ぐ構造のため
リミット針がクランプの前を通過して移動する事が出来ません。
変動幅の設定を行うリミット針移動の制約は不便です。
金属製リミット針の先端がオオイ板に接触して、
移動の際プラスチック製板を削り傷を発生させます。
使う都度リミット針による切削傷が発生して感心しません。
リミット針の移動経路の改善とリミット針によるオオイ板の
切削傷対策をお願いしたい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2016-04-26
用途:
芯出し
対象商品:
17198405

使い始めて1週間もしないうちに針が外れて測定出来なくなりました。透明な蓋を外して直せれば良いのですが・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので交換させていただきます。
よろしくお願いいたします。