鋼球 SUS304 インチサイズのレビュー
- 用途:
- 機械部品のスペアとして
- 対象商品:
- 17200207
インチサイズですがすぐに入手でき、また小分け購入が可能なので助かりました。使用も不具合なく打痕・傷といった耐久性にも問題ありません。
- 用途:
- チェックバルブ
- 対象商品:
- 17200182
ゴルフ業界は高価な機材に対する補修部品の供給が考えられないほど酷い状態で、難儀している方も多いと思います。
そんな時は必ずモノタロウで検索し、今回の様に見つかる事もあるので助かります。
- 用途:
- 磁石に着かない。
- 対象商品:
- 17200173
磁石に着かない!
サビに強いのではないか!?
他のメーカー品は磁石に着きました。
次回からはこちらにします。
- 用途:
- カブ50のステムベアリング
- 対象商品:
- 17200182
カブ50のステムベアリングに使用しました。純正品は900円ぐらいで、玉は錆びますので、ステンレスの物に入れ替えました。1つのベアリングに18か19個、使用します。3/16のサイズでぴったりです。硬度もこの商品のほうが高いです。ちなみに自転車のフロントベアリングと同じサイズです。
- 用途:
- 自転車のフリーホイールの修理
- 対象商品:
- 17200164
1/8インチのスチールボールを探していたのですが、10個単位で購入できたので満足です。
特に何の問題もなく使用できました。
- 用途:
- 光学実験
- 対象商品:
- 17200392
今回2inchのものを購入しました。
ベアリング用ということで、傷やへこみのないものを想定していたのですが、直径1mm前後のへこみ(ぶつかって平たくなっているところ?)が10箇所ほどあったり、線状の傷が見受けられました。
サイズの大きいものは精密な用途への使用は難しいと感じました。
- 用途:
- エアガンのホップアップシステム改修に使用(クラウンU10)
- 対象商品:
- 17200173
M4ネジが直接ホップアップパッキンを押す方式のため、
スリックパッキンにしたら長さが足りなくなったため
ボールベアリングを仲介して押す方式に変更した。
安価なため助かった。
- 用途:
- シマノPD-9100のオーヴァーホールに使用。
- 対象商品:
- 17200146
PD-9100が玉当たり調整だけではゴリ感・ガタが改善せずオーヴァーホールした。(1回目)シマノ製のモノも有ったが、SUS304製と言う事で防錆効果を期待して敢えてこれを試してみた。組立後、特に何の問題もなく大変スムースに出来た。
使用するグリス・オイルにも工夫を凝らしたせいもあるかもしれないが、デフォルト状態以上にスムースに出きて期待以上の結果が得られた。
- 用途:
- 自転車のベアリングのOH
- 対象商品:
- 17200182
初めて、ベアリング鋼球を注文しました。インチサイズで古いベアリングでしたが、ジャストサイズでした。細かい注文でしたが対応も早い。また、よろしくお願いします。
- 用途:
- 鋳物製郵便受けのロック用のボールが錆びて回転が悪くなった物の交換用に使用
- 対象商品:
- 17200207
スプリングとともに交換、鋼球、スプリングなどどこを探してもなかったものがあり、しっかり修理することができ満足しています。
- 用途:
- 装飾
品番がカレンダー表示になって、文字化けしています。(笑)
貴重なご意見ありがとうございます。
修正させていただきました。どうぞよろしくお願い致します。
- 用途:
- バイクの補修
- 対象商品:
- 17200207
バイクのタンデムスッテプのロックのベアリングが錆びていたので交換しました。インチサイズがなかなか売っておらず、貴社を検索したらあったのですぐに購入しました。助かりました。
- 用途:
- 自転車のハブのOH
- 対象商品:
- 17975396
特になにも問題も無くステンレスボールで等級表示などがあると尚いいと思います。 お値打ちでいいですね
- 用途:
- 蓄音機のゼンマイモーター可動部分
- 対象商品:
- 17200155
まだ取り付けたばかりなので商品については何とも言えませんが,ミリ、インチとサイズが揃っているので購入者側としては、大変ありがたいです。