一般整流ダイオードのレビュー

平均満足度 4.41 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
一般整流ダイオード 新電元
新電元
289 / 税込 318
高耐圧のPN接合型整流素子です。チップ構造についてメーカー独自の化学的物理的に安定したガラスパッシベーションを使用しており、耐湿性、耐熱性に優れた構造です。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-12-15
用途:
シャッター制御盤の修理

シャッター用モーターの制御盤が故障して、整流用のダイオードが故障を発見しました。取り換えて試運転したところ無事動くようになりました。たすかりました。

2024-03-12
用途:
LEDテープライトの明るさ調整
対象商品:
17464922

依然安物を買って失敗したのでこの商品は期待通りです

2021-08-03
用途:
ハザードスイッチ追加
対象商品:
17464922

所有しているバイクが古いので、ハザード機能がないため増設するため購入、2本あれば済むのですが、価格が安いので失敗したときの予備を含めて10本入りを購入しましたが、機能?性能的に問題なく2本で大丈夫でした。他のメーカーでカバー付きがありますが、見せるものではないのでチューブで覆うかビニールテープで巻けばこちらで十分だと思いました。

3人が参考にしています
三扇工業株式会社 様2021-09-21
用途:
製品組立に使用
対象商品:
17464922

緊急で必要になりネットで探した結果、モノタロウで購入できました。
電子部品購入の専門サイトではロット買いや納期が折り合いませんでしたが
モノタロウで取り扱っていたのは驚きとともに救われました。

1人が参考にしています
2020-09-12
用途:
LEDウィンカーやインジケーターへの電流制御
対象商品:
17464922

はんだ付けにも問題なく作動し 抵抗値も安定しておりました 特に問題なく使用できております

2人が参考にしています
2020-04-11
用途:
回路の保護に
対象商品:
17464922

モーターやLEDの逆電流防止です。
入手が簡単で良い。

1人が参考にしています
2020-03-19
用途:
電気工作
対象商品:
17464922

カタログ通りで汎用ダイオードとして使用しました。問題ありません。

2020-01-24
用途:
逆起電力カット
対象商品:
18877617

プランジャーの逆起電力でTrが壊れないようにと購入しました、1Aと3Aタイプは有ったので、間が欲しくてこれにしました。

2人が参考にしています
2019-11-07
用途:
電子工作
対象商品:
17464922

とてもいい。電池6Vから0.7V落とし5.3Vとするのに最適。疑似USB電圧になる。

2018-07-28
用途:
DIY
対象商品:
17464922

普通の商品です。値段と個数が丁度よかったので購入しました。

1人が参考にしています
2018-03-13
用途:
車の整備
対象商品:
17464922

なかなか、使える商品で、大変に満足して居ります。。

1人が参考にしています
ヒラタ 様2017-04-29
用途:
DC24V駆動の電磁クラッチ回路のサージ対策に使用しました。
対象商品:
18877626

ダイオードの選定は、余裕を2倍とり、入荷してみると頑丈な製品でした。圧着端子で取付け強度十分に設置できました。

1人が参考にしています
大嶋クリップ 様2019-05-27
用途:
リレー逆起電力防止
対象商品:
17464922

電源OFF時のリレー逆起電力によるノイズで、ドラレコのファイルが破損するので、その防止に使用(青線:カソード/黒線:アノード)しました。

2017-07-12
用途:
Led配線
対象商品:
17464922

注文してまもなく配送されました
大変助かりました
次回もお願いいたします

国立大学法人東京科学大学 様2016-08-08
用途:
電子回路
対象商品:
17464922

自作の電子回路に普通に使えます。

2016-01-12
用途:
電気の回路
対象商品:
17464922

取扱いの物では容量が大きいのが欠点
小さいのがあると利用したい
年始に注文しましたがすぐ対応してくれたので感謝しています

1人が参考にしています
2016-01-03
用途:
キャンピングカーのライト消し忘れ警告に使用。
対象商品:
17464922

以前にも、他社で購入経験がありますが遜色なしです。