- 用途:
- 保守作業他
- 対象商品:
- 17659407
仕上げ作業で細かいNGを探すのに利用しています、よく見えるので非常に助かってます。 他の作業でも使えそうなのでリピートする予定です。
- 用途:
- 機械加工時の照明
- 対象商品:
- 17659407
使用5ヶ月で突然点灯しなくなりました。せめて1年はもって欲しかったです。すぐに他の物を購入しました。
この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。
- 用途:
- 工場外壁に金型洗浄エリアの照明として
- 対象商品:
- 17659425
防錆塗装がしっかりしており、防滴構造も良い。
鉄骨への取付にネグロス電工のパイラックを流用したが、フレーム構造がマッチしてくれたので、しっかり固定できた。
ポータブル灯光器として使うわけではないが、フレームの「左右首振り」の構造は、もう少し強化されると良い。
- 用途:
- エンジンルーム、下周りの作業
- 対象商品:
- 17659407
10Wでこの明るさは充分。灯体もコンパクトで軽く使用する場所を選ばない。ON/OFFスイッチがあると良いかなと。
- 用途:
- 作業スペースの補助灯
- 対象商品:
- 17659407
10W使用、品物は非常にコンパクトで驚いた、光量は必要にして十分、ただし本体にもコードにもON/OFFが無いのはいかかがものか?それに対してコードの短さも・・確実に延長コードが別途必要だろう。
品物のクオリティーは納得出来る、単純に必要の時だけの作業であれば問題ない。
- 用途:
- 作業場の照明
- 対象商品:
- 17659416
今迄200Wの投光器を使っていましたが、今回購入した投光器は20Wで
200Wと明るさは変わらないようです、又投光熱が無いので非常に良いです
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 17659407
値段の割には良く出来ていると感じました。しかも明るい。耐久性がまだ分からないので今後に期待したいです。多少塗装や溶接が粗かったりしていますが使用に問題はないと思います。
- 用途:
- 室内作業用
- 対象商品:
- 17659407
思ったよりコンパクトで使いやすいと思いました。
今まで、ハロゲンタイプのものを使っていましたが、すぎにきれ、コスト的にも不満でしたので、しばらく使ってみます。
- 用途:
- バイク整備(ガレージ内)
ガレージ内作業のサブ灯として10Wタイプを購入。
950ルーメンととても明るく配光もワイド。本体はコンパクトでありながら造りはかなりしっかりしている。耐久性もありそう。
ただし、ONOFFスイッチは無い。
本来は利点である明るさが狭いガレージ内でサブ灯として使う場合眩しさという欠点となってしまう場合がある。
特に、つい光源が目に入ってしまった時などLED特有のトゲのある眩しさを感じる。
また本体にONOFFスイッチが無いのは改良してもらいたい。
たまたま覗いたホームセンターに同サイズで、もっと安く(故に500ルーメン以下)、ONOFFスイッチ付きの物を見つけ少々がっかりした。私の用途ではこちらの方が向いていただろう。
用途が合えば良い品だとは思う。
貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。