BVシリーズ バッテリーのレビュー

平均満足度 4.57 (174件のレビュー)
商品レビューを投稿する
BVシリーズ バッテリー GSユアサ
GSユアサ
5,298 / 税込 5,828
国内シェアNo1のGSユアサブランドのスタンダードバッテリーで品質は折り紙付き!極板間のセパレータに「多孔性ポリエチレン」を使用した低抵抗セパレータを採用。さらに極板の接続部にはCOS(鋳造式一体成型型ストラップ)も採用して、始動性能をアップと内部ショートの発生も減少。 グリッドに使用する鉛シートは自社生産し高い品質を維持しています。24ヶ月または4万km保障(ご購入後どちらか早く到達するまで) 【用途】乗用車用
174件中 101~120件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-01-15
用途:
農機具のセルスタート
対象商品:
17678343

安価ではあるが低温期にもかかわらず一発始動しました。

瀬田石材店 様2019-12-16
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
17678334

使用中のバッテリーが弱ってきていたので購入しました。納期も速かったです。

2019-09-15
用途:
L175S ムーブ
対象商品:
17678334

交換後セルモーターが強く回って エンジンのかかりも良くなりました カー用品店の半額ほどで買えて お得です。

ファニーカスタム&サービス 様2025-04-02
用途:
バッテリー劣化による交換

新車から10年経って乗らないと上がっちゃうようになったので交換しました。

中村商会 様2019-09-01
用途:
バッテリー交換
対象商品:
17678334

3ヶ月以上たっているが問題なく使用しています 皆が知っているメーカーなので良いと思います

株式会社八千代 様2019-08-15
用途:
車両の定期的交換時
対象商品:
17678334

一番信頼のおけるメーカーの商品で、安心して使用でき安価なところ。

2019-06-28
用途:
車のメンテナンス時
対象商品:
17678334

バッテリーはやはり信頼性が重要なので一流メーカーの物を購入しています。
もちろん問題無く使えています。
ラベルに交換年月日と距離を書ける欄があるので親切です。

あげは代行 様2020-04-18
用途:
代行車両に取り付け交換
対象商品:
17678334

バッテリーの有名メーカーなので安心して使用できる。

2020-04-01
用途:
農作業
対象商品:
17678334

信頼できるメーカーであるので、長く使えることを期待しています

2020-03-31
用途:
車検
対象商品:
17678334

ユアサブランドで安心です。
リピ購入です。
特に問題ないです。

グラッツェ ミレ 様2019-09-29
用途:
パーツ交換
対象商品:
17678343

価格もお値打ちで大変役立っています、次回も購入予定です

2019-07-23
用途:
在庫部品
対象商品:
17678343

安易に安価で高性能がとても助かりますし、取り付けたら客から大評判です。

2019-05-04
用途:
自動車整備
対象商品:
17678334

安定のユアサ、安心して取り付けできます。
価格も安いので心配になる前に交換です。

2019-07-12
用途:
所有車両用
対象商品:
17678343

メーカー品でスタンダードグレードでも高性能なバッテリーで価格もお手頃。これは良い。

2019-04-16
用途:
小漁船の船外機バッテリーに使用
対象商品:
17678334

小漁船(ウニやアワビ漁)の船外機マリンモーター用のバッテリーとして使用しています。今回で2回目の購入ですが、問題なく船を快適に動かしてくれています。あえて改善点を申し上げますと、3年目あたりからフル充電(バッテリー液の補充含む)しても使用できる時間が急に短くなってしまうため、予備を常備しなければならない点です。しかし、価格以上のパフォーマンスだと思います。

2020-08-06
用途:
個人用で通勤車両の軽自動車用
対象商品:
17678343

メーカー品でこの価格は満足だったがキャンペーンでの引き下げはショックでした。

2020-02-13
用途:
自家用車の交換用
対象商品:
17678334

この商品がこの価格で大変満足です。キャンペーンコードでさらに安く買えました。

儀間鈑金 様2019-07-19
用途:
自分の車
対象商品:
17678343

信頼のあるユアサのバッテリー、最安なので家族分も購入です。

2021-12-15
用途:
軽貨物車のバッテリー交換
対象商品:
17678334

輸送時の衝撃で極版損傷することもあるが、今回の注文では二重の段ボール箱で、配送の方も天地無用に注意して届けて頂き、箱の変形や液漏れ等は無し。
製造日付も配達日から1ヵ月程度と長期在庫の問題も無し。
ここまでは満足なのだが、肝心の性能がやや低い。
車両装着前に2時間以上の補充電を行ったがCCAは250までしか上がらず、内部抵抗値も12Ω以上。JISで270,他社では300CCA程度が目安なのに比べると、ベーシックグレードではあるがユアサのブランドに見合わない。

2人が参考にしています
桜蔵 様2019-05-25
用途:
農作業
対象商品:
17678334

農作業用機械に使用中ですが 全く問題なく利用しています