ソケット 6角 12.7sqのレビュー
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
- 対象商品:
- 18452044
シティサイクルのクランク脱着用に使用です。
手持ちの12角ソケットが古くなってトルクがかかった場合に
ナットを舐めやすくなったのでしっかりと嵌る6角を購入。
この価格でこの品質は満足のいく商品です。
- 用途:
- ナットはずし
- 対象商品:
- 18452157
大変重宝しています。 近所のDIYショップでこのサイズのソケットを探していましたが、どこも販売していませんでした。 このサイズ以下のものは結構売っているのですが。
- 用途:
- バイク整備
- 対象商品:
- 18452193
以前32mmを購入し今回クラウンナット用に30が無い為29mmを注文しましたがやはり30mmじゃないと無理なようでした。 できれば30mmをラインナップンに是非加えてほしいと思います。
- 用途:
- こだわりが無ければ
- 対象商品:
- 18452218
1流メーカー等に強い拘りが無ければ、使用感もコスパも良いです、プライベートブランド品は年々良くなる商品が多く例外無く工具類もその一つだと思います、6角なのである程度の高トルクであっても問題無いです、ただ一生のコレクション的な物や、やはり見た目も必要と有れば対価で入手出来ますし・・当方には十分です。
- 用途:
- 大きめのボルトの脱着
- 対象商品:
- 18452175
なかなかしっかり作られていて感心しました。使用頻度の低いサイズのソケットを、"そこそこ良い品質"で"安価"に"すぐ"入手できるのは非常に助かります。モノタロウの利用価値を実感できる商品です。36mmもあれば嬉しいです。
- 用途:
- トルクレンチで使用
- 対象商品:
- 18452078
トルクレンチセットに19mm21mmのソケットしか付属していなかったので、17mmのソケットを今回購入して使用しました。
激安な割にはしっかりしています。
目立ったガタもなく面接触なためナットを痛める心配もなさそうです。
この価格でこの品質ならディープソケットも買ってみようかなと思いました。
- 用途:
- デフ・ミッションのオイル交換
- 対象商品:
- 18452148
12角ソケットを使用してドレンボルトをダメにしてしまいました・・・やっぱり6角です、格安なので助かりました。
- 用途:
- 車両整備時
- 対象商品:
- 18452008
TEKTON 1/2-inch Drive OFFSET RATCHETに装着して使用しているが、ガタつきも無く、普通に使えている。