3極小形単頭ジャック Φ3.5(ステレオ)のレビュー
- 用途:
- PA関係
- 対象商品:
- 38903593
ミニのステレオジャック。プラスチックケース向き。ケースの内側から締め付ける。少し締め付けしにくいので、私の評価は4。私は金属ケース向きの38904275が好み。しかし、入手困難も。電気的には問題ない。こんな部品も扱ってくださるモノタロウに感謝です。
- 用途:
- 自作のオーディオ装置の入力用
- 対象商品:
- 38903593
表示される寸法図には当商品がありませんが、注文コード/品番が38903821/MJ-164H(Φ3.3モノラル)で表示される図面が対応します。取付ネジ部径は8mmです。ネジ部の長さは4.5mmありますが確実に取り付けるにはパネル厚は2mmまでが良いと思います。端子の対応は、一番長いのがアース(共通)、短い方の金色がR、アースと同じ色がLです。挿入口の色が金色だから金色の端子がアースと勘違いする人はいないと思いますが、念のため。
- 用途:
- アクションカメラの外部マイク取付
- 対象商品:
- 38903602
アクションカメラの外部マイク取付に使用。
ネットで調べてこの部品が使われてましたので真似しました。
内部マイクを外部マイクへ変更するのに使いました。
- 用途:
- ステレオミニジャック出力用
- 対象商品:
- 38903593
ケースにGND接地しないので、本ステレオミニジャックを購入しました。
ヘッドホンステレオミニプラグとの接続ですが、良好のようです。
- 用途:
- 趣味で始めた電子工作
- 対象商品:
- 38903593
気づきです。
表題の「3極小形単頭ジャック Φ3.5」の前後、どちらでも結構ですので、ステレオと大きく表示して頂くと、より安心して、迷わずに購入できるのではないかと思われます。
確かに商品説明欄には小さい文字でステレオと書いて有りますが、小生、以前、他社で(中華製品)同じ3極タイプの同等品を購入した時に、モノラルタイプでして、使い物に成りませんでした。
その時には、購入画面のどこにも、ステレオタイプとは書いて無く、商品画像がこの商品と同じ3極タイプだったので、てっきりステレオタイプと思い購入しました。私の早合点でした。
今回は前例があるため、商品が到着し、テストするまでは大変心配でした。到着までの間、返品の仕方も学習していました。
しかし、到着した商品は、製品的には何ら問題点は無く、説明通りのステレオタイプでした。現在大変良く機能しており、期待を裏切らない商品でした。
これでステレオタイプと解りやすく表示して頂けたら、★6つです。
貴重なご意見ありがとうございます。検討させて頂きます。
- 用途:
- オーディオのステレオ出力/入力端子
- 対象商品:
- 38903593
近所のホームセンターでは販売してないのでモノタロウで入手出来て良かった。当ジャックの取付けネジがパネル裏面なので体裁が良い。
- 用途:
- イヤホンジャックなしのラジオに取り付け
- 対象商品:
- 38903593
内部配線は単純ですが、配線事例などの簡単な説明書を添付すれば、一般顧客も利用しやすいと思います。
- 用途:
- ステレオ入力の延長に使用
- 対象商品:
- 38903593
ステレオの入力ケーブルが短いので延長ように接続のために使いました。端子が露出していたのでカバーがあればよかった。
- 用途:
- アナログ入力端子として使用
- 対象商品:
- 38903593
ワッシャが付いていないのが残念です。また、ナットが掛かる本体のねじ山が少ないので、厚いケースには取り付けにくい。
よって補強の為にも、ワッシャを添付して欲しい。
プラグの抜き差し時に力が掛かり、薄い躯体が変形してしまいますので。
- 用途:
- AVシステム
マル信無線電機製品いつもこちらで購入しています。トラブルありません。
- 用途:
- 3極は今回、不使用でした。
- 対象商品:
- 38903593
今回は、モノラルに拘ったので2極を使用しましたので3極は使いませんでした。2極も3極もスマートでかっこいいですよ。