LED警告灯 丸型 ソーラー式のレビュー

平均満足度 4.36 (116件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ
モノタロウ
999 / 税込 1,099
カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 【用途】工事時の安全対策として。
116件中 101~116件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-19
用途:
夜間の警告用

フル充電に2日以上必要で、届いた直ぐからは使用出来ない。しかも取り付けして1週間で点灯しなくなった。値段相応なんだと妙に納得しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させていただきます。

2015-12-21
用途:
夜間保安灯
対象商品:
18472107

通常の物と比べてやや明るさが落ちるが、保安灯としては十分です。価格の安いのが魅力。

株式会社ハイメック 様2017-05-26
用途:
夜間工事
対象商品:
18472107

一回使用しただけなので、まだ良否の判断出来ません。

2016-08-31
用途:
農家の田畑の獣除け
対象商品:
18472107

全部でトライアル5個を頂きました。耐用期間等は不明ですが、初期設定の作動には問題ありません。良ければ更に購入の追加を考えます。

2016-06-06
用途:
出入口と駐車位置の目安に
対象商品:
18472107

2016/04/11に2個購入しました。
一日程度、充電して使用しました。
カラーコーン(穴開き)の上に差して使ってます。
転がっても、外れないようにストッパーみたいな凹凸が有ります。
それが有るのと無いのとでは大違いです。転倒時でも外れないです。
綺麗に光ります。(内部にLEDが5個くらいある?)
離れていても確認できます。
充電式+光センサー付+他より低価格なので購入の決め手です。
他の方が言ってましたが、500円程度になれば沢山買いたいですね。

2016/06/02にさらに2個追加で購入しました。

1人が参考にしています
桐 葉 様2016-04-09
用途:
防犯、警告有効!!
対象商品:
18472107

他社の製品より 安く着実に点滅するから 大変重宝している。1年保証附きだから 多分間違いなく点滅すると思う。
防犯、警告有効!!
ゴミ 空き缶、瓶 不法投棄をなくせます!!

500円位なら もっと10の単位でロットで買えます。

1人が参考にしています
2016-11-10
用途:
畑の害獣よけ
対象商品:
18472107

○悪い点
フル充填の状態でも3日曇りが続くと点滅をし始めて3~4時間過ぎると点滅タイミングが1秒に1回なのが3~5秒に1回になり、さらに曇りが続くと8~20秒に1回という点滅になる。
おそらくバッテリー容量が他の商品に比べ少ないと思います。
○良い点
点滅タイミングが1~20秒に1回でも光りの強さは変わらず強い所。
点滅タイミングがその日の天気によってランダムなので害獣対策にはいいかもしれないところ。

1人が参考にしています
2016-02-07
用途:
夜間 障害物警告
対象商品:
18472107

よくできた商品です。お勧めします。

S.I.K.オ-トサ-ビス 様2017-04-20
用途:
夜間の車両保管場所に使用
対象商品:
18472107

夜間の人目に付く防犯上効果有ると思う盗難警告大である。

株式会社ワークス員行 様2015-12-21
用途:
家屋防犯警戒灯として
対象商品:
18472107

安価でとても良い

ナイトウ 様2015-12-09
用途:
西入口に設置
対象商品:
18472107

明るさがも少しあれば良いと思います。

2017-01-10
用途:
駐車場注意喚起
対象商品:
18472107

約半年で点灯しなくなった。同じものを購入するか考え中。

2人が参考にしています
2016-02-27
用途:
夜間工事において
対象商品:
18472107

10個購入したのですがそのうちの1個が点灯しませんでした。
何個かはテストして作業に臨んだのですが、テストしていなかったのものの中に不良品がありました。
出荷の際にもっと検品を万全にしてほしいと思います。
品質管理に対する考え方に問題ありです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

2016-01-15
用途:
会社の駐車場出入り口の両端に取り付けました。
対象商品:
18472107

朝まで点灯点滅し 出入り口が目立ち安全です。とてもいいです

2016-12-17
用途:
工事注意灯
対象商品:
18472107

以前に3個購入しました。1個初期不良でしたが、すぐに交換してくれたので、今回も3個再購入です。

2015-10-18
用途:
イノシシよけ
対象商品:
18472107

本日より使用しています。午前中から充電して夕方よりして3時間で点滅状態が遅くなりました。
1分間に30回程度の点滅です。3個中1個点滅異常です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
何卒よろしくお願い致します。