- 用途:
- FブレーキストップランプSW交換作業時におけるFスプロケット脱着作業
- 対象商品:
-
75872843
このソケットアダプターのおかげで、作業がスムーズに終了しました。
- 用途:
- ソケットアダブタとして
- 対象商品:
-
75872737
ハンドラチェットように使うのでそんなにトルクを使わないのでモノタロウを選んだ。今のところ問題なく使えます。
- 用途:
- バイクのメンテナンスに使用
- 対象商品:
-
75872712
排気量の小さなバイクを購入したところ、締め付けトルクが小さく、小さなトルクレンチを購入しました。すると、これまで使用してきた工具を使用するのにソケットサイズが合わず、この変換アダプターを購入し、無事に使えるようになりました。
問題なく使用できています。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
75872712
なかなか使う機会は少ないけれど、ちょっと長さが足りないときにも役立ったりする。
- 用途:
- 自動車整備時
- 対象商品:
-
75872825
ブレイカーバーのアダプターを紛失してしまい、購入させて頂きました。十分な強度です。
- 用途:
- 設備補修
- 対象商品:
-
75872755
トルク管理用のラチェットの変換として使用。問題無し。
- 用途:
- 作業時
- 対象商品:
-
75872712
なめるワケでもなく、何ら問題なしです。
また必要なものがありましたら注文します。
- 用途:
- 手回り工具
- 対象商品:
-
75872737
手回り工具の必需品、大変重宝しています。
早期納品で助かります。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
-
75872825
車用常備工具として購入。プラグ交換時に手持ちのトルクレンチとの変換用に使用。使い勝手も良く普段使いには十分だと思う。
- 用途:
- 分解工具のソケット変換
- 対象商品:
-
75872755
ボールロックもしっかりはまり問題なく使えます。
しっかりはまって表面がツルツルなのでグリスが付いた手などで少し外しにくいことがあります。この点は他社製品も同様ですが、径を変えずに溝を掘るなどして外しやすくした商品があってもいいのではないかと思いました。
1人が参考にしています
- 用途:
- バイクのメンテで使っています
- 対象商品:
-
75872825
そんなにトルクを掛けないところなので、アダプターを使ってソケットを使いまわしています。便利です。
- 用途:
- バイクの整備等
- 対象商品:
-
75872755
使いやすく安かったので助かりました
この手の工具は高いので
モノタロウブランドで十分です
後は耐久性や強度ですがまだ解りません
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
-
75872712
狭い所で小ラチェットレンチを使用するために購入。大トルクで用いるわけではないので特に問題も無く、安価で良いと思います。
- 用途:
- バイクメンテナンス用
- 対象商品:
-
75872737
バイクのメンテナンス用です。
価格がリーズナブルなのでいつも助かっています。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
-
75872755
いつもは某工具店で購入するのですがモノタロウは価格も安く即日発送のため非常に重宝しています。
また、品質も通常に使用するなら何ら問題無い品質だと思います。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
-
75872712
届くのが早いので、スムーズに作業ができて、とても満足しています。
- 用途:
- 農機具整備
- 対象商品:
-
75872825
手持ちにこの変換サイズがなかったので購入しました。
フィッティングもよく重宝しています!
- 用途:
- トルクレンチ
- 対象商品:
-
75872825
トルクレンチのアダプターとして使用していろいろなパーツに使用できます。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
-
75872712
メンテナンスをするときに使用します。これがあれば作業も楽になります
- 用途:
- 機械のメンテナンス等
- 対象商品:
-
75872712
6.35mmトルクレンチで9.5mmクローフットレンチを使うために購入。大→小のアダプターは入手しやすいですが、小→大のアダプターはあまり売ってないので助かります。
1人が参考にしています