ガットサイドSのレビュー

平均満足度 4.51 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ガットサイドS 住友化学
住友化学
1,098 / 税込 1,208
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-03
用途:
キクイムシにやられた果樹の手当てに使っています。
対象商品:
18458073

塗布したあとの色がグレイっぽく、目立たないのが良い。毒々しい色だと痛々しいから。

2025-05-18
用途:
農作業
対象商品:
18458073

カミキリムシ駆除の樹脂フィルムは、店頭などではあまり売っていないことが多く、また、
1kgの容量があるので、畑に使うには量的にも助かります。

2025-07-01
用途:
果樹のカミキリムシ対策

初めて使いました。
塗り作業は容易です。効果については現在わかりません。

2025-02-17
用途:
バラのカミキリムシ対策

毎年数本のバラにカミキリムシが入り対策に使用してみました。根本が白くなりやや興ざめですが、今シーズンは、1本のみの被害で、効果が有りました。継続使用予定です。透明タイプか目立ち難い色に着色した物が有れば良いのですが。

1人が参考にしています
2024-08-05
用途:
果樹のカミキリ虫対策
対象商品:
18458073

イチジクと柑橘類を栽培しているが、毎年、カミキリ虫にやられるので、塗ったところ、早速カミキリ虫の攻撃に遭いましたが、少しかじられただけで、幹に卵を産み付けられることも無く、捕虫し駆除できました。

3人が参考にしています
2024-10-26
用途:
柑橘系の害虫防除

庭と畑に植栽の柑橘系に10年以上前から使用しています
主にゴマダラカミキリ対策です
効果は柑橘種により明暗あります
過去に塗布後3本被害にあって枯れました
5月と梅雨明けの二度塗りです
きやすめかも

2人が参考にしています
2024-04-19
用途:
ミカンの木のカミキリムシの防除
対象商品:
18458073

塗りやすく薬剤が白いので塗ってるところが分かりやすい、あとは効果が十分あることを祈るだけ

千葉敬愛高校 様2024-04-05
用途:
庭木の防虫剤として
対象商品:
05572464

春先に防虫剤として、庭木に塗布します。どうしても、カミキリ(幼虫)やイラガ、カメムシの発生は防げません。その予防として活用しています。また、犬猫(糞害)の忌避剤として、玄関先や生垣に塗布するのも効果があります。

2024-03-05
用途:
みかんのゴマダラカミキリの防除
対象商品:
05572464

これを塗ることによってカミキリにやられにくくなりますが、
5キロ入りは重宝してます。

2023-12-07
用途:
バラの根本にカミキリムシ対策で使用しています

バラの根本にカミキリムシ対策で使用しています
2年間 被害に遭わず安心です

2023-05-24
用途:
イチジクの木のカミキリムシ防除に使用。
対象商品:
18458073

イチジクの木のカミキリムシ防除に使用しています。イチジクにカミキリムシが直ぐに取りついて困るのでその防除に使用しています。

1人が参考にしています
2023-02-11
用途:
柑橘類の害虫駆除
対象商品:
18458073

柑橘類のカミキリムシ(成虫、幼虫)の駆除用に木の幹に塗布するために購入しました。まだ時期が早いから春に入れば塗布する予定です。イチジクにも塗布予定です。

1人が参考にしています
2022-03-19
用途:
イチジクの幹に穴をあける虫退治
対象商品:
18458073

近くの園芸店でも置いていなかったので、すぐに購入しました。
まだ、使用はしていませんが、イチジクをつくっている友人に勧められました。

大健 様2021-09-02
用途:
イチジク の木のカミキリ虫対策に使用
対象商品:
05572464

ここ数年、イチジク の木にカミキリ虫の成虫が卵を生みに幹をかみます。放っておけは二三年後にはほぼ木が食われて枯れます。春先にこの薬品を幹に塗っておけば夏にかけて成虫の産卵を防ぐことができ効果がありました。しかし散布してある場所でもカミキリが噛まないことはありませんが、噛み跡がすぐに発見できその場所をだけ塗ることでさらに予防できます。効力は一年ないので毎年気長に塗る必要はあります。もし塗っていなかったらどんな状態になったか想像するとゾッとしました。リピート買いします。

1人が参考にしています
2020-10-04
用途:
いつも困っていたんですが、この製品に出会い最高です
対象商品:
18458073

ブドウ栽培をしているんですが、今後この商品を使っていきたいと思います

2021-07-01
用途:
柑橘の防虫
対象商品:
18458073

自家用の柑橘(レモン、オレンジ、各種ミカン、甘夏、ゆずなど)を合計20本ほど栽培しています。自家用ですので、多少の虫食いは気にしませんが、木が完全に枯れてしまうのは困ります。梅雨時時期から9月末までにかけて、2~3回、この薬を地際の主幹に刷毛で30cmほどを塗ります。産卵するカミキリ虫対策には効果はてきめんです。柑橘の栽培には、わたしは、この5年ほど、この薬しか使っていません。

7人が参考にしています
2020-06-28
用途:
ミカンの若木のゴマダラカミキリ対策。
対象商品:
05572464

柑橘栽培をしている者です。ガットサイドSを塗った場所に、ゴマダラカミキリが卵を産み付けることは殆どありません。産み付けられるとしたら、塗った部分(地表から20~30㎝)の下側で土を除けられてやられるケースです。このため、塗る前に土を一度除けてから塗り、再び土を戻す作業を行うとほぼ完全な対策になります。また根元にスプラサイドなどの農薬を濃いめに浸み込ませるなどの対策(併用)をするとより効果が期待できます。手塗は面倒な作業ですが、やっただけの効果は期待できます。これまで1㎏入りの物を購入していましたが、5kg缶はリーズナブルでお勧めです。

4人が参考にしています
2020-05-31
用途:
カミキリ虫対策
対象商品:
18458073

ずっと気になる商品ではありましたが、なかなか購入までには至らずでした。
この度モノタロウさんで売っているのを見つけて、ついに購入いたしました。
毎年この時期カミキリ虫にバラをやられるので、今年はこの薬を試してみます。
通販で薬剤を購入する時一番気になるのが消費期限ですが、2023年まであるので大変助かります。
ありがとうございました。

2020-09-05
用途:
イチジク・檸檬の木のカミキリムシ対策

非常に塗り易くて、今のところ被害はありません。
来年も楽しみですね。

2020-05-30
用途:
樹木の消毒
対象商品:
18458073

柑橘、栗、桃、リンゴ、胡桃の木に2年連続で使用していますが、カミキリムシの被害が全くなくなりました。これからも使い続けます。