アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIのレビュー
- 用途:
- 樹脂材のネジ山強化
やわらかい樹脂材のねじ止め部の補強にヘリサートコイルを使用していますがPVCとかフェルカーボ等の材料の場合タップの刃が摩耗しやすいので逐次購入できるのがうれしいです。今回も注文から発送までが迅速で大変助かりました。
- 用途:
- エンザート加工時
- 対象商品:
- 18561077
特に問題無く使用しています。
他社の2本セットより単価は多少高いかもですが、あまり摩耗したり折れたりしない物なので、1本単位で十分と思います。
- 用途:
- エンジン部品のリコイルに
- 対象商品:
- 02183572
アルミ製エンジンブロックのねじ山修正に使用しています。止め穴が多いため食いつき山の少ない仕様があるのは助かります。大阪魂ブランドのインサートと組み合わせて使用しています。
本体価格も安く、コスパ良いです。
- 用途:
- ヘリサートを使うのに
- 対象商品:
- 60824898
滅多に使うことのないヘリサートなので、一番安かったこのタップを買いました。普通に使えます。手入れをきちんとしていれば死ぬまで使えると思います。
- 用途:
- ネジ穴の修理
- 対象商品:
- 18561025
食付5Pを注文したのですが、届いた商品は1.5Pのものでした。
製造メーカーの品番では1.5Pという表示で印刷されているので、間違いないと思うのですが、ドリルが入っているパックに貼り付けてあるシールは注文通りの5Pになっています。
パックに貼り付けているシールが、製造メーカーで貼っているのか発送前にモノタロウ様で貼っているのか分かりませんが、一度お調べしたほうが宜しいかと・・・。
配送等につきましては迅速でいつも助かっております。
今後もご利用させていただきます。
- 用途:
- 似てるのがあるんですね。
- 対象商品:
- 04578707
ヤマワ(YAMAWA)
インサートコイル用タップ上 M4
注文コード
60824785
品番
AL-HT-M4-3
どっちも同じ感じだったので、こちらを購入でしたが
持ってるコイルの外径が5,5ミリ
こちらのサイズは5ミリでコイルが入らなかった。
結果使わないでセットの5,2ミリのドリルで穴を空けて
コイルを慎重に入れました。
こちらのサイズに合うコイル外径が5ミリのM4ならば使えると思います。
あとコイルを入れる工具を持っていなかったのが原因かもです。
- 用途:
- 破損ネジの修復
- 対象商品:
- 75164311
アルミ材質のM8雌ネジ修復のため、「コイルインサート」とセットで使用しましたが、容易にネジも作成でき「コイルインサート」も失敗無く素乳できました。
- 用途:
- 止まり穴に入れるインサートコイル用の溝切り
- 対象商品:
- 02183572
購入したのはM6の上タップ(AL-HT 1B STI M6×1 1.5P)です。
手持ちのリコイルの付属タップが中タップのため、止まり穴用に上タップを購入しました。M6の場合、リコイルのタップの径が7.2mm程度なのに対し、ヤマワは7.35mm程度でしたが、問題なくコイルを挿入できました。リコイルのコイル径は若干小さめのため、必然的に付属タップもやや小さめです。対してヘリサートなどのコイルは若干大きめのため、ヤマワも少し大きめにしていると思われます。どちらにしてもリーズナブルな値段で上タップを買うことが出来、満足しています。他のサイズが必要になったらまた買おうと思います。