ナットブレーカーのレビュー
- 用途:
- 金属ナットの切断
- 対象商品:
- 19191226
錆付いたうえでボルト・ナットが細ってしまった物の分解時ナット側を切断するのに便利と思う。なかなか他の用具では歯が立たない場合強度がしっかりしていると感じた。
- 用途:
- バイクのレストア
- 対象商品:
- 19191208
オートバイのレストア時にどうしても外れないナットを壊して外すために購入。作業箇所により使用できない場合もありますが、レストア作業時には役に立ちます。
- 用途:
- マフラーのナットを外すのに使用
- 対象商品:
- 19191217
ただのゴミです
何の役にも立ちませんでした
ナットを変形させるだけで破断出来ず
こちらの商品も変形して終了しました
- 用途:
- 車のホイールナット切断☆
- 対象商品:
- 19191226
かなり力が必要でしたが、無事真っ二つに切断出来て取り外せました。回転部がなめたり、刃が潰れたり等も起きていません☆
- 用途:
- ダメナット外し
- 対象商品:
- 19191217
20年前からダメネジと戦ってます。17年に買っていろんなサイズを年に数回使いますが、マワリ止ネジを交換した以外はこんなもんかなというところです。これだけで100%完了ってわけでなく、完全に割れる時もあれば割れない時もある、が、回すきっかけ作りになるのでいいです。いろんな状況があります「使えない」のであれば使えるように腕を磨かねばならないでしょう。刃の角が潰れてきたのでそろそろどーしよーかなと、、、買い替えても費用対効果はかなりいいですね。
- 用途:
- 灰のメンテナンス
- 対象商品:
- 19191226
迅速に対応して頂きありがとうございました。
バイクの後ろタイヤのナットが外れず、インパクトや炙っても外せなかったので購入しました。無事外すことができタイヤ交換できました
- 用途:
- 機械のメンテ
- 対象商品:
- 19191208
ナットブレーカーを使う時はほぼ、錆び付いてどうしようもない時だと思います。無理に緩めて、ナットが折れればラッキーですが、これを持っていれば錆で変形したナットでも簡単に割ることが出来るので、工具箱に入れておけば安心です。
- 用途:
- ナット外し
- 対象商品:
- 19191235
ネコ(台車)の把手を交換しようとナットがはずれず、低温潤滑剤とメガネレンチを試すが把手の軸が破断し固定する為にロッキングプライヤーを購入。しかし固定しきれず断念。金鋸で切断するかと思い、調べたところナット壊しがヒット。駄目元で、モノタロウブランドを購入したところ、大正解。ナットにセットし数回転したところで、「ガチン」と不気味な音を立て切断完了。やっぱり道具だわと感無量。無事4ヶ所のナットを外し、把手の交換終了と相成る。
- 用途:
- 腐食で固着したナットを破壊する為
- 対象商品:
- 19191208
9-12の一番小さいナットブレーカーの操作時の動きがとてもぎこちなく悪いのですが、他の大きいサイズは問題なく動きは良いです。
使っている内に摩耗して動きが良くなるのかどうか。
でも、在ると便利なモノです。
- 用途:
- 屋内、錆びたナット外しに
今まで錆びたナットを外すのにサンダーで切っていましたが、切粉が出たりサンダーを作業車まで取りに戻ったりで面倒でしたが、これなら掃除もしなくていいし、道具箱へ入れておくだけでいい。うまくナットが割れないときは、2カ所割りすれば良いだけ。
値段のわりにいい仕事します。同僚にも勧めました。
- 用途:
- バイクのタイヤ交換
- 対象商品:
- 19191226
アドレス125 のリアホイールを固定しているナットですが、 インパクトレンチでもガスバーナーで炙っても外れなかったナットを外すことができました快適です。
- 用途:
- 古くて固着したナットを外す時
- 対象商品:
- 19191226
さっそく使用してみたところ、上手くナットを外す事ができました。
ナットまわりに少しのスペースがあれば簡単にできます。180度ずらした二ヶ所から責めて割ました。
とても良い道具だと思います。
- 用途:
- 固着ナットを外す
- 対象商品:
- 19191217
2サイズ同時購入(12-16,16-22)。小さい方は、調整ねじの頭が最初からなめていて調整不可。
大きい方は、調整ねじの長さが短く刃の部分の回転を止めることが出来ない。
結果、使い物になりませんでした。