シリコーンゴム極小栓のレビュー

平均満足度 4.74 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
シリコーンゴム極小栓 アラム
アラム
39 / 税込 43
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-24
用途:
食洗器のドレイン栓として利用

食洗器で内部漏れがあってドレイン栓を外しました。ドレイン栓が内部に入ってしまったので代わりに使っています。サイズがぴったり合って価格も安くとても助かりました。

2025-03-12
用途:
機器メンテナンス

ちょうどいい硬度でしっかりと栓が出来ます。漏れ等もなく満足しています。

2023-09-19
用途:
並継釣竿のシャワー洗浄時
対象商品:
18821118

並継釣竿のシャワー洗浄時に竿内に水が入らないようにする栓として使用。力を込めてグイッとねじ込めれば問題なく使用できますが、もう少しテーパーが緩ければ軽い力でねじ込めて、さらに使いやすいですね。

長尾ケーブル有限会社 様2023-09-19
用途:
圧力系のグリセリンを漏れ防止
対象商品:
18821154

丁度良い大きさで漏れもなく良かったです。
予備としてもう1個購入したいと思っています。

2022-05-08
用途:
車の整備
対象商品:
18821093

手ごろな価格なのがよい。ホースの仮の漏れ止め用の栓として使用。何種類が用意しておく必要がある。

2022-10-06
用途:
ガソリンタンク洗浄時
対象商品:
18821118

丁度いいサイズが見つかりました。価格も使用感も満足です。

2022-07-29
用途:
オイル配管の交換の際にゴミが入らないようにするため
対象商品:
18821118

オイル配管の交換の際にゴミが入らないようにするために使用しました。

2021-06-12
用途:
メンテナンス
対象商品:
18821093

小さなゴム栓ですか精度はじゅうぶん満足です。近くの店では見つからなかったので助かります。

2021-06-01
用途:
自動車整備用
対象商品:
18821136

自動車整備で抜いたホースの穴塞ぎに使用。いろいろな径があり安いので重宝します。

谷吉 一弥 様2021-04-13
用途:
バンジョーボルトの液漏れ防止
対象商品:
18821118

ちょうどいいシリコン栓のサイズがラインナップされており購入しました。
助かりました。

2021-02-15
用途:
瓶の封栓
対象商品:
18821118

サイズ展開が細かく豊富に揃えてあるので、ぴったりなサイズのものを見つけることができ助かりました。

2020-11-24
用途:
車のALホイール座面のダミー穴(軽減孔)塞ぎ
対象商品:
18821127

水の侵入によるクリップボルトの腐食を防ぐための防水キャップとして使用。
水の侵入が完全に止まりました。
ブレーキ熱を受けるがシリコンなので耐熱も問題ないと思われる。

2020-07-05
用途:
タンクのサビ落とし
対象商品:
18821127

4リットルモンキーのタンク内サビ落とし時に、コックが付くとこへ差し込み栓としました。径数的にピッタリで(一応、テープ固定しましたが)思い切りタンクを振り、攪拌することが出来ました!

1人が参考にしています
2020-09-06
用途:
自動車メンテ時
対象商品:
18821093

色々サイズがあるので、各種ホースの盲栓にピッタリです。

2025-06-01
用途:
簡単な漏水に使います。

シリコーンゴム極小栓
こんな小さい物まで取り合っかって 色んな物が豊富にあり
見ていて、さすがにモノタロウ から購入せざるを得ません。

2019-02-09
用途:
洗浄時の穴塞ぎ
対象商品:
18821127

ネジ穴、ノギスで測って9mmだった穴には小さかった。
ネジの谷に食い込むみたいで、1ランク上が丁度良かった。
1ランク上でも、ネジの谷部を完全に塞げないみたいで、漏れが出ました。
ネジ部はゴム栓のほうが良いみたいです。

2018-09-20
用途:
穴を塞ぐ用途
対象商品:
18821118

たいへん重宝しています。ビニール袋で一個ずつされている梱包を、剥ぐのが大変面倒なので、10個入りなどのパッケージがあればうれしいです。宜しくお願いします。

2018-05-23
用途:
自動車整備
対象商品:
18821093

配管を外した時のキャップとして利用しています。ぴったりのサイズが少量で購入出来て満足しています。

2018-04-28
用途:
試験管の蓋に
対象商品:
18821118

外径12mm(内径役10mm)試験管の蓋に使ったのですが、
強く入れすぎると、外す時に指が滑って取り辛いです。
かといって、緩めに閉めたのでは用を成さない可能性があります。
もう少し形状を工夫して、外す時に指が滑り辛いようにして欲しいです。
そんなに難しい事ではないと思いますけど。
材質がシリコーンだと、コルク栓のように指の抵抗値が無いんでしょうね。
コルク栓と同じ形状じゃ使い辛いです。

2018-02-08
用途:
塗料缶の空気穴ふさぎに使用
対象商品:
18821145

塗料缶の小分け用に空気穴をあけていますが、使用後の空気穴をふさぐのに最適でした。