油吸着マット シートタイプのレビュー

平均満足度 4.39 (153件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油吸着マット シートタイプ モノタロウ
モノタロウ
269 / 税込 296
油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。 【用途】製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして
153件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-25
用途:
グリストラップ清掃

飲食店です。グリストラップ清掃の負担軽減のためにこちらを浮かべたところ、今まで20分ほどかかっていた時間が半分になりました。セルソーブの使用量も半分ほどに減りましたので、人件費を含めたトータルコストの削減ができました。

2026-03-17
用途:
オイル缶スタンド置場に敷いて使用

油を吸収させるためのシートです。
もうちょっと厚くても良いかなと思うが、概ね満足しています。
しばらく敷きっぱなしで使用して、油を吸着して汚れた感じになったら取替えます。
床などにあぶらがこぼれっぱなしにならないので良いです。
あ、濃色のシートがあるともっと良いと思います。

2026-04-06
用途:
食品工場 グリストラップの表面に浮かべて使用

焼そば製造時の油などが少量、排水と同時に流れる為に使用。
交換頻度:週2回
確認出来るまで交換頻度などは検証を続けた結果、下水道へ流れる排水検査で問題ない程度に吸着している。
月1回のバキューム吸引でグリストラップの維持に問題ない位に自社で管理できている。
検証に時間がかかったが、製造量に大幅な変動がない場合はこのまま継続予定。

2026-02-03
用途:
重機等のメンテナンス時

油系のみ吸着するのでとても良いです。絞ってもまた吸ってくれるのでこぼした廃油や燃料等の回収時にも〇です。

2025-11-27
用途:
油処理

EVピットに溜まった水と油が混在したところで使用しました
水より軽い油なので浮遊している物の吸着です
浮いている油に直接に触れた物はしっかりと取れましたが、水に触れた部分はもう一度と試してみましたけど取れませんでした
でも値段で言ったら、お得な買い物です
安価な製品でも凄く役に立ちました
高価な物は使用した事ありませんが、値段ほどの効果はあるのかなと思います

2026-01-06
用途:
農業用機械洗浄

機械洗浄した汚水が油と共に流れ出しますが、オイル吸着パッドで流水が油まみれにならなく、優れものです。

株式会社グリーンフーズ 様2025-09-27
用途:
グリストラップ槽の油分除去

グリストラップ槽の上澄みに溜まった油分の除去に使用、槽に浮かべるだけで液体の油分だけを素早く吸い取ってくれました。その後の固形油分や汚泥の汲み取りが楽に行えました。一枚当たりのお値段もお手頃、清掃の時短が行えたことを思えば、かなりお得なお買い物でした。

1人が参考にしています
2025-12-03
用途:
オイルポンプのフィルター用

キメ細かく満足いく商品です。何といっても費用が魅力的な商品です。

2025-10-14
用途:
機械等のメンテナンス時

近くのホームセンターで見当たらず、こちらで購入させていただきました。ウエスと比べ物にならない吸着力で助かります。

2025-09-28
用途:
オイル交換時の保険として

オイル交換作業時の下敷き兼こぼしてしまった時の保険として購入しました。
大きめなのでどちらの用途でも使いやすいです。

2025-12-14
用途:
農業用機械洗浄

洗い流した水に油分が沢山あり、オイル吸着パッドが大活躍です。

2025-09-01
用途:
改修工事の撤去時

改修工事の配管撤去時に発生する廃油の処理用に購入。
油専用との事ですが、廃液(水性など)全般に使用できると使用用途が増えて良いのですが。

2025-08-18
用途:
海岸付近での機械整備時

日々の現場作業後に行う整備で使用する消耗品なため、ある程度の品質で価格もリーズナブルな商品が助かります。こちらの商品より安いタイプは少し品質に難があったようなので、この商品を愛用しています。

2025-06-07
用途:
自動車のオイル交換
対象商品:
69820975

自動車のオイル交換は自己で行います。エレメント交換時はかなりの量が落ちるので必須です。安価で助かります。

1人が参考にしています
2025-06-04
用途:
駐車時に使用

取引工場では敷地内駐車時にオイルシートを車の下に敷くルールがあります。
以前オイル漏れした車両があった為だと思いますが、ちょっと過剰かなと感じます。風に飛ばないよう敷くのですが凄くめんどくさい。
安くていい感じです。

1人が参考にしています
2024-12-21
用途:
バイクのエンジンオイルの処理

バイクのエンジンオイルをこまめに交換するのはいいんですが、廃油の処理が大変です。
廃油処理材もいろいろ使いましたが、最近はこちらに落ち着いています。
安価ですが吸油量も多く安心して使えます。

1人が参考にしています
2025-02-04
用途:
灯油入れ用

吸収力バツグンで使用勝手が良いです。
また購入したいアイテムです

横澤動物医院 様2024-10-20
用途:
吸着力がすごい

オイル交換の際ウェスを使っていましたが、どうしても垂れてしまって、手や床を汚してしまいました。
今回このような商品があることを知り購入して、早速使ってみました。
ウェスの他にペットのトイレシーツも使ってみましたが、やはりオイルの吸着が悪かったのですが、本商品は快適に吸着してくれて、漏れもありません。

1人が参考にしています
2024-11-18
用途:
工場作業時に使用

他社で購入していましたが、使用感は他社用品と変わらず安価で購入出来経費削減になりました。

2024-05-17
用途:
船舶エンジンのメンテナンスに使用
対象商品:
69820975

某米製の製品とほぼ遜色無し
ビルジ回収用に浮かせると、水分もそこそこ吸いますが
然程の遜色はない
価格面でお値打ちですので、継続的に購入してます

1人が参考にしています