油吸着マット シートタイプのレビュー

平均満足度 4.39 (153件のレビュー)
商品レビューを投稿する
油吸着マット シートタイプ モノタロウ
モノタロウ
269 / 税込 296
油だけを吸着します。 自重の約10倍以上の油を吸着します。 吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。 厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。 厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。 【用途】製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして
153件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ウイズユー 様2022-08-25
用途:
チェンソーのメンテナンスに使用。
対象商品:
69820975

厚くクッション性があり丈夫なので繰り返し使っています。
オイルで汚れた手も拭けるので重宝しています。

2022-06-13
用途:
製作時
対象商品:
69820975

このような消耗品はとにかく安価なもので抑えたいので、助かっています。10%オフの時などにさらにお安く購入して在庫をつくろうと思ってます。

2023-08-31
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
69328866

大きさもちょうどよく、使いやすいので重宝してます。

2022-07-31
用途:
車のメンテナンス

オイル交換時にオイルパン下に引いておくと安心ですが、2mm厚だと下まで染みるので、オイル交換作業には4mm厚のほうが良いです。
こちらはオイル漏れで床を汚さないのに良いと思います。

2022-04-02
用途:
グリストラップ
対象商品:
69820993

どこよりも安くて性能も良いのでリピートさせて頂きます。

2022-02-17
用途:
自動車オイル交換時の用意
対象商品:
69328866

オイル交換時の非常事態用に準備しました。
オイル交換用だから、これくらいで十分と思います。

2022-01-13
用途:
床にこぼれた油を吸うために使ってます。
対象商品:
69820975

水は吸わないで、油のみ吸着してくれる便利なマットです。
軽いので使うときに腰を痛めずに済みました。
うっかり素手で触ってしまい、吸った油が手についたので、当たり前ですけど、ゴムなどの手袋をしてから取り扱うといいと思いますよ。

HIRO建機サービス 様2023-03-06
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
16722378

良いです。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2023-02-07
用途:
車とバイクのオイル交換に
対象商品:
69820975

車とバイクのオイル交換用に購入しました。良いと思います。

2022-01-29
用途:
ボイラー整備時
対象商品:
18872394

安価なのに油の吸い込みがとても良い吸着マットにはピンからキリまであるがこの価格はありがたい

2021-11-20
用途:
自動車DIYメンテ
対象商品:
69820975

重整備で時々粗相があってそのたびに大量のウエスを使って不経済&手間なので、思い切って購入
広い面積を一度にカバーできるので助かってます

2022-10-04
用途:
工場での作業時 油漏れ対策用に使用しています
対象商品:
69820993

コストパフォーマンス抜群です。以前使用していたものと比べても遜色ありません。

2024-06-09
用途:
油分離槽での吸着
対象商品:
18872394

全然油を吸わない。リピ無し。
次回はシグネットにします。

K,G,PLNNIG 様2023-11-13
用途:
汚れ防止にオイル容器の下に敷いてます
対象商品:
69328866

商品の厚みがもう少し有ればさらに良いとと思います。

2021-11-17
用途:
グリストラップの油吸着用
対象商品:
69820975

救い取るだけでは不十分なので吸着パッドを使用しています。
お値段も手ごろで切り分けて使えるので、長くもつし重宝しています。

2021-12-08
用途:
陸上と海上作業に
対象商品:
69820993

水を吸わず油だけを吸ってくれます。安くコスパよし。

2021-10-22
用途:
機械の摺動面からのオイル
対象商品:
18872394

機械の下に置いておくだけで広がらないので使ってます

ハローインターナショナル株式会社 様2021-10-19
用途:
船の油漏れに使用しています。
対象商品:
69820975

形状に合わせて切って使用しています。非常に吸着力があり、作業がはかどっています。

中川ヒューム管工業株式会社 様2022-04-04
用途:
機会の部品交換
対象商品:
69820993

以前使っていた物と同じぐらいに油を吸います。従来品より安いので良い。

2021-05-10
用途:
オイルライン等の撤去作業
対象商品:
69820993

今回で2回目の購入です。
性能に問題なく、安価で直ぐに手に入るところが良いです。

1人が参考にしています