油吸着マット シートタイプのレビュー
油だけを吸着します。
自重の約10倍以上の油を吸着します。
吸着性が高いポリプロピレンシートを使用しています。
厚み2mmのマットは、吸着スピードを重視した不織布を貼り合せしていない仕様です。
厚み4mmのマットは、耐久性に優れた不織布を貼り合せた仕様です。
【用途】製造業、自動車整備業、倉庫、廃油処理など、機械油の拭き取りや流出・汚染防止用のマットとして
2019-05-21
- 用途:
- うっかりオイルをこぼした時
- 対象商品:
- 69328866
100%完全には吸着してくれませんが大半のオイルを吸ってくれます、その後はMonotaROさんのピンクの粉石けんを使ってガシガシ水洗いしています。本来の使い方じゃないかも
2017-04-06
- 用途:
- ガレージ床のオイル対策
- 対象商品:
- 18872394
車からオイルが漏れていた時にガレージに油汚れ対策に使用しました。
油をよく吸い、とてもよかったです。車のオイル漏れは直してしまいましたので、また機会があれば購入したいと思います。
2017-09-21
- 用途:
- 機械の周り、ビルジ等
- 対象商品:
- 18872394
某メーカー品が通常1枚ミシン目入りで100円と比べると価格並みでした。20~30円安いが、次回は某メーカーの物を購入すると思います。
違いは、某メーカーの物は絞って何度もこぼれたオイルを取れるがこれは使い捨てでないと、やぶれてしまいます。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
品質向上に努めてまいります。
2016-06-02
- 用途:
- プラント工事床面の油とり
- 対象商品:
- 18872394
油の吸着性については大変満足しています。
ただし、粘度の高い油を吸着させた場合に繊維が床面にこびり付き、きれいに除去するのに苦労したので、この評価となります。
有限会社 永沢製作所 様2017-04-06
- 用途:
- 機械の油漏れ、機械の修理時の部品置き
- 対象商品:
- 16722378
箱を開けてみたとき、1枚が想像以上に薄いので不安になりましたが
、実際使ってみると吸収力がとても良い。
薄いのも邪魔にならなくて逆に良かった。
2017-04-24
- 用途:
- 機械メンテ(油ホース取外しな受け皿の下などに敷く)
- 対象商品:
- 16722378
いくつかのオイルパットを使用しましたが、けば立ちが多く感じます。
また、どれほど吸収するか分かりませんが、薄すぎて心配があります。
水に浮いた油を吸収させる時がありますが、それについても機会があれば
試してみようと思っています。
株式会社藤田製作所 様2017-05-24
- 用途:
- 機械メンテナンス時
- 対象商品:
- 16722378
吸油性は良く、価格的にも安い。
長期に使用していると表面が毛羽立って、くずが靴底に付着したり散乱するため改善を求める。
有限会社川上自動車 様2015-11-18
- 用途:
- エンジンオイルをこぼしたとき
- 対象商品:
- 18872394
吸着性はいいみたいやけど なんせあの枚数でこの価格は高いかも もう少しやすくてもいいかな。
1人が参考にしています