ラージタイプブラインドリベットのレビュー
旭高珠算塾 様2024-03-25
- 用途:
- 車やバイクのメンテナンス時
- 対象商品:
- 18901243
挟み込む金属が薄かったりプラスチックを固定する時はワッシャー等を咬ましてましたが便利そうなのでリベッターセットの中に忍ばせておきます
1人が参考にしています
2021-07-10
- 用途:
- NSR50・NSRmini用リブラプロチャンバーのオーバーホールに
- 対象商品:
- 18901277
NSR50・NSRmini用リブラプロチャンバーのサイレンサーオーバーホールに使用しました。 メーカーもラージタイプフランジを使用しているので、元通りに組付けできました。
2人が参考にしています
2019-12-23
- 用途:
- バイクのサイレンサ修理
バイクの社外サイレンサのグラスウール詰め替え作業で使用しました。正にピッタリサイズで新品(に近い)に復活、これで次回の車検も安心です。なお、私の手際が悪いのですが作業の際、釘状の部分が折れる瞬間に工具がずれて傷を付けやすいので面倒でも周辺を養生しておくと良いでしょう。
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。
有限会社サクセス森 様2018-01-11
- 用途:
- プラスチックの部品取り付け
- 対象商品:
- 18901243
下穴が3.2mmでいいので使いやすいです。
リベットのツバが9.5mmとちょうど良いサイズです。
また購入しようと思います。
1人が参考にしています
2017-09-07
- 用途:
- バイクの整備
- 対象商品:
- 18901252
バイクのサイレンサーの補修に皿の大きいものが使用されるのですが、ホームセンターに置いていないので大変助かりました。
1人が参考にしています
2022-05-15
- 用途:
- バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 18901252
商品には問題ありませんでしたが、商品が入っている袋がやぶれていたのか全部外(段ボール箱の中)に散らばっていました。
MonotaROからの回答
この度は誠に申し訳ございません
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
株式会社 ケーユー 様2017-05-01
- 用途:
- アルミボート、SeaNymph 12Kのリベット交換
- 対象商品:
- 18901277
いすの取り付けに使いました。ワッシャーでもよかったが、安かったので使いました。
2017-05-20
- 用途:
- マフラーのリベット
- 対象商品:
- 18901243
高いですが、ホームセンターなどには無いので購入しました。やすく大袋でお願いしたいです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございます。
今後の取扱いの参考とさせて頂きます。
どうぞよろしくお願い致します。