センタードリル 先端角60°のレビュー

32件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-12-21
用途:
ドリリング前のセンター彫り
対象商品:
18998333

どちらかと言うと切れ味が悪い。 快削鋼でも削り始めはとてもゆっくり送らないと芯がずれる。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

2019-06-03
用途:
旋盤加工時、端面のセンターに穴を開けるときに使います。
対象商品:
18998297

使ってみましたが、本体そのものが小さいモノなので無くさないようにしないとなりません。ケースに入っていましたから使い終わったらケースに入れることで紛失を防ぎたいと思います。

2020-03-19
用途:
旋盤使用時
対象商品:
18998306

有名メーカー品と比較しても問題はありません。
耐久性については未知です。

2019-06-26
用途:
精密機械加工
対象商品:
18998324

フライス盤で使用。切れ味、耐久性共にバッチリです。

2019-03-03
用途:
旋盤加工のセンター穴加工
対象商品:
18998315

品質は可も不可も無くというところか。
使い方のせいかもしれませんが、折れやすいような気がします。
価格がたいへん安い点を考慮して星4つ。

2018-12-12
用途:
ミーリングチャックのでのセンター加工に使用
対象商品:
18998342

ドリルチャックとミーリングチャックでは加工時の工具長の違いから意外と手間取る為にシャンク径の大きなセンターをミーリングチャックで使用するために購入。安価なので試しに使っています。

2018-12-06
用途:
穴あけ加工加工時のセンター決め
対象商品:
18998306

セット販売品が折損したための代替え買い足しですが問題なく使用できています。

2019-02-14
用途:
芯出し
対象商品:
18998342

メーカーと、なんら遜色ありません。折れても安いので良し。

株式会社大田産業 様2018-10-05
用途:
いわゆるモミつけ。
対象商品:
18998315

メーカー品となんら遜色ありません。ハイス製品が値上がりするなか助かります。

2019-02-21
用途:
機械加工時
対象商品:
18998333

モノタロウブランドなので安い。
問題なく使用できる。
耐久性はこれから

2019-05-10
用途:
鋼材加工
対象商品:
18998297

そこそこ安いが無理するとすぐ欠ける…(汗)
素材に粘りが全くない
焼戻しされてないようだ

2019-05-12
用途:
穴あけ
対象商品:
18998324

特に問題なく普通に使えます。使用頻度が少ないので耐久性等はわかりません。

沼崎製作所 様2019-03-21
用途:
聞かれるまでもなく、旋盤作業。
対象商品:
18998306

仕上げも良さそうで普通の作業には十分だと思います。

2019-02-12
用途:
穴の位置決め
対象商品:
18998333

今回 試しで 買ってみましたが 問題なく 加工できました。

2018-07-09
用途:
旋盤
対象商品:
18998315

真鍮のセンター穴あけに使用しました。切れ味はまったく問題ないです。

2018-11-02
用途:
センター穴あけ
対象商品:
18998297

普通に使用できました。メーカー品より安いので私にはこれで十分です。

2018-10-28
用途:
センターモミ付けとして
対象商品:
18998315

消耗品なので最初の切れ味と価格で使用してみました。切れ味は十分良かった。

2018-07-14
用途:
小型の汎用旋盤での金属加工
対象商品:
18998315

今まで某有名メーカーの商品しか使ったことがなかったが、そん色なく使えている。

島村商店 様2018-08-31
用途:
SUS304厚さ4mmに下穴2mm開けた状態から使用した。
対象商品:
18998315

ねじれおかしい? 台湾製?
すぐ折れた。
折れた刃先が残った部材を見ると気分が悪くなる。
どうしようもない大損失。

2018-09-04
用途:
卓上旋盤でセンター穴穿孔
対象商品:
18998333

径が小さいものはわかりませんが、今回購入した3mmのものは大手メーカーのものと変わらない使い心地でした。