抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」のレビュー

平均満足度 4.46 (13件のレビュー)
商品レビューを投稿する
抗菌断熱「足もと疲労軽減:ふく楽マット」 岡安ゴム
岡安ゴム
2,998 / 税込 3,298
耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。 表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。 敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。 水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。 また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。 お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。 ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。 カラーバリエーション:6色 【用途】厨房キッチン、洗面所等の水回りマット・ペット用トイレアンダーマット・廊下、通路などのすべり止めマット・屋外プールや床の底冷えなど寒暖用断熱マット・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット・工場や立ち仕事の疲労軽減マットなど
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-01-24
用途:
工場立ち仕事の寒さ、疲労軽減
対象商品:
73534589

床からくる寒さと疲れが軽減されました。
寒さからくるむくみがなくなり快適です。
ダークブラウンを購入しましたが、
汚れがひと拭きできれいになり手入れが楽です。

ケイヒン株式会社 様2021-12-14
用途:
食品加工
対象商品:
73534546

前回10mのものを購入し使用してみたところ、あるのと無いのでは寒さの実感に大きな差があると感じたので、追加購入しました。

2人が参考にしています
2021-02-05
用途:
自宅の廊下に使用:室内ドッグランように!・寒さと歩く時の足への軽減。
対象商品:
18999828

非常にクッション性・保温性に優れていて我が家では必需品となっています。
又、水にもはじくのでキッチンマットとしても使えそうです。
おそらく、リピートします。
後は、耐久性がどうか?と言うところです。

1人が参考にしています
2019-09-17
用途:
職場の台所用マット
対象商品:
18999828

土足で使用するため今までにいろいろ試してみましたが、この品物が一番
気に入ってます。なぜなら固定されていることやクッション性があること
目立たない色でした。
これからは、一巻用もあるので、好きなサイズに切って使えるのを購入予定です。

1人が参考にしています
2019-06-04
用途:
カウンター内足元
対象商品:
18999828

立ち仕事の疲労軽減の為に、バーカウンターの中に使用してます。
疲労軽減にはかなり役立つけれど、水分をはじかないので、水がかかるとしめった感じが続きます。 水を扱わない工場などでは最適なのではないかなと・・・
それにしても他の製品と比較して価格は魅力です。

1人が参考にしています
2018-06-24
用途:
テーブルでの作業時
対象商品:
18999803

足元がコンクリの土間なので冷たく硬かったのに非常に楽に作業できた。

東京大気社サービス株式会社 様2017-10-25
用途:
事務所玄関上がりこぐちに使用
対象商品:
18999803

ちょうど良い厚みだったのだが
デコボコにゴミがたまりやすく
掃除が面倒。巾ももう少し選べるよう
サイズがあれば嬉しかった

2017-08-18
用途:
立ち作業
対象商品:
18999785

ずれないのでストレスもなく、汚れても掃除しやすいので、使ってみて正解でした。

2016-12-05
用途:
屋外に敷きっぱなし
対象商品:
18999828

コンクリートの汚れ防止のため、屋外に敷きっぱなしにしています。溜まった雨水は箒で一掃できますし、重宝しています。
ただ風には弱く、風速5mでめくれてしまいます。

1人が参考にしています
2016-07-19
用途:
菓子製造時
対象商品:
18999803

値段も安いし、届いた商品はヨガマットのように薄くて期待せずに使い始めましてが、あるのとないのと大違い!腰のだるさがいちどになくなり感動しました。洗い場に小さいサイズのものが欲しくなりました。
色もブラウンでよかったですし、大満足です。

2016-04-08
用途:
工場での立ち作業の製造・検査
対象商品:
18999794

作業者より足が疲れにくくなったとの声をいただき、来月また追加で購入予定です。工場での立ち仕事で女性が多い職場なため喜ばれました。
また、疲れだけでなく床の冷えからも守ってくれるので購入してよかったと思います。切って使えるところも無駄がなくてよかったです。

1人が参考にしています
有限会社三木印刷 様2021-04-08
用途:
工場内の簡易キッチンの流し台前に敷きました。
対象商品:
18999803

工場内の流し台前のコンクリート床が、長年の水ハネや石鹸跡なのか、黒っぽくまだら状の汚れ(カビ?)染み付いていて、見た目も悪く清潔感がなかったので、本品を敷いてみました。長さ(120cm)も流し台と全く同じで、立ってみるとコンクリート床からの冷気もなくなり、スポンジゴムなので疲れ軽減になります。
ただ色がダークブラウンしか選べなかったのが残念です。この色だと土足の汚れが白っぽくかなり目立ちます。
同梱されていた簡易的なカラーカタログを見ると、全5色のラインナップがあるようです。本当に残念でした。

2016-06-16
用途:
工場の組み立てライン作業時
対象商品:
18999837

10m巻なので必要な長さに切って使いました。
楽に切れますし、立ち作業の足の疲れも楽になり作業員には大好評でした。