スノーチェーン 自動車タイヤ用のレビュー
- 用途:
- ベンツ SLK230用に
- 対象商品:
- 19065113
加の価格でこれだけのものがてにはいること事態が凄いですね。常に使うものでないので、安心の意味で購入しましたが、とてもしっかりしていて、まんぞくです。
- 用途:
- 雪道を走るとき
- 対象商品:
- 19065025
まずジャッキアップしないでもできるかにおいては、雪道の程度によります。以前坂道でブラックアイスバーン気味で車が登らなかったとき、流石にジャッキを使いました。ジャッキアップしないとよじれてまたそれをほどかないとなんで、結局ジャッキアップしたほうがいいですよ。
2つ目なんですが、よじれが戻らずくず鉄やに売ってます。
あとアルミなんでサビが早い。こまめに油やパーツクリーナーで洗ってやんないとすぐサビて切れます。保管が一番難しいと思います、このチェーンは
- 用途:
- 降雪時の予備
- 対象商品:
- 19065138
通常はゴムチェーンを使っていますが価格が安かったので予備に購入。まだ使用していませんが、従前使っていた高価な亀甲チェーンよりは1/3の価格なので、適当に使えればお得だと思います。
- 用途:
- 深雪走破用
- 対象商品:
- 19065086
装着時間が短縮でき、とても考えられた構造です。 説明書をよく読めば、初めて使われる方でも、簡単に装着できるはずです。
しかし、チェーン本体の径があまりにも細くか弱く、積雪の路面での使用に限られそうです。
路面の露出しているアイスバーンでの長時間での装着には、あまりお勧めできそうにありません。
あくまで、緊急脱出用と考えて、スタッドレスタイヤとの併用と考えたほうがいいのでは。
当然、夏タイヤよりもワンサイズ大き目のものを購入したほうが良いと考えます。
- 用途:
- 雪道走行時
21年末の大雪のひ、新品を装着し福井から高速を走行したら、敦賀でひとコマが破断した。スペアのコマに交換したが切れるのが早い。外す際、内側のワイヤーの留め具が相手側の留め具受けに食い込んで外れなくなった。ペンチで留め具受けをこじ開けて対処した。安いが不具合が多い。短距離の緊急用としてしか使えない。
大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 雪に備えて
- 対象商品:
- 19065113
もしもの為の備えとして購入
とりあえず晴れの日に仮装着してみたが特に気になることは無かった。
安くてよいが、外装パッケージからは対応サイズがわからないのが不便。
車両3台用に3種類購入してるが
夏期に倉庫に片付けると冬期車載する際どれがどの車種用かわからなくなるのが不便。
外装パッケージに適用タイヤサイズのシールを貼って欲しい
- 用途:
- 積雪凍結時での車の運転に
- 対象商品:
- 19065043
スタッドレスタイヤに装着するために購入しました。規格が合うか心配でしたが、試しに装着すると十分使えるようでした。軽自動車なので、チェーンは細目で、やや弱弱しい感じですが価格が安いので、この冬に使ってみてどうなるか楽しみです。
- 用途:
- 雪道走行時
- 対象商品:
- 19065077
初めて使用した日、積雪した高速道路を30kmくらい走行したら切れた。耐久性が低い。また、取り外し時にタイヤの裏側のワイヤーのフックが外れなくなりペンチでこじ開けてやっと外れた。あまり品質が良くない。
- 用途:
- 自家用車に使用(軽自動車)
- 対象商品:
- 19065034
事前に取り付けの練習をしましたが、簡単に取り付けることが出来ました。結構オススメ!雪道でまだ使用していないので、チェーンとしての実力はまだ・・・。
- 用途:
- 雪道走行
- 対象商品:
- 19065025
表示サイズで購入しましたが、スタッドレスタイヤだと小さすぎて装着できません、ゴミに捨てました、スタッドレスタイヤに装着する場合ワンサイズ大きめをおすすめします、あと価格からしてしょうがないですが、チェーンが細すぎて凍結路はいいですが雪道走行は厳しいと思います、耐久性も疑問です。