キイロビン ゴールドのレビュー
フロントガラスだけでなくサイド、リア、ミラー等全てのガラスに使用します。これで磨いた後にガラコを塗布して完璧です。ただしキイロビンをしっかり流さないままガラコを塗ると油膜ギラギラ状態になります。
キイロビンは清水で流すだけでなく噴き上げまで完璧に行いましょう。
フロントの油膜取りには一番いいと思います チョット面倒ですが確実に取れます なおウロコは完全には取れません(油膜とウロコは別物です)また吹き上げをきちんとしないと雨の日の視界が逆に悪くなります 綺麗なウエスで吹き上げるか流水を流しながら吹かないと粉が残ります
今までのキイロビンより油膜が落ちやすいのか、作業が楽になりました。
ワイパーのひびり音もなくなり満足しています。
旧キイロビンを使用していましたが、無くなったので購入しました。その効果は格段に良くなっているようです。
過去はキイロビン旧タイプのゴールドではないタイプを使っていたが、これからはゴールドを使います、ごしごしの回数が断然違いました、油膜の取れるスピードに差がありまくり、以前はとれたと思って水を流すととれていなくてやり直し、でしたが今回は腕が筋肉痛にはなりませんでした、ゴールドをお勧めします。
業務用としてガラス撥水コート前に使用していますがこれがないと始まりません。手磨きでも繰り返せばキレイに油膜が取れます。リピート買いしています。
ただ昨今の酷暑で外気熱が溜まる場所に長い間置いておくと中身が硬化してしまいますのでご注意ください。
古くなった撥水コーティングを落とすのに使っています。ポリッシャー使用してますが、ゴールドのほうは手磨きでも落ちやすくなっていますね
作業前/作業後の違いは、すぐに分かります。
親水な感じです。
たま~にしか使用しないのですが、あると助かります。
油膜除去クリーナーは他社品を使用したがこの商品は短時間で効果的に除去できて良い
合計4種類で試してみましたがこれが一番きれいになりました。
汚れ戻りも一番少なかったです(素人の見解ですが・・・)
窓ガラスがはじかなくなるまで塗り込むタイプ。付属スポンジを使ってひたすら磨く感じ。意外と窓ガラスの淵部分に頑固な汚れが残っているので、本当にきれいにするには結構大変。しかし、付属スポンジも意外としっかりしていて塗り込みやすい。作業終了後には、本当にきれいな窓ガラスになったので、満足している。容量もたっぷり入っているので、気兼ねなく使えるのも良い。
数年放置された車のフロントガラスに使用、油膜はキレイに取れた。
頑固な油膜にはウロコ取りの方が効果アリ。