超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュのレビュー

平均満足度 4.64 (50件のレビュー)
商品レビューを投稿する
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
50件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-02-15
用途:
溝堀りに使っています、
対象商品:
19120526

SK材の溝掘りに使いましたが普通に使えるので満足です

2022-05-02
用途:
普通の鉄(SS400)の加工
対象商品:
34688045

普通の鉄が相手だから、よく切れる。
耐久性は現時点では不明。

1人が参考にしています
2018-10-05
用途:
木工 ストレートビットの代わりとして
対象商品:
19120526

木工のあられ組を作る際にストレートビットの代わりとして買ってみました。結果はストレートビットのような抵抗もなくスムーズにカットできました。木工用のスパイラルビットは高価ですがエンドミルは価格も安くストレートビットよりも切れ味が良く、切り口も綺麗なためこれからも使っていきたい。ただどのくらい切れ味が続くのかが楽しみです。

2人が参考にしています
森鋲螺製作所 様2018-09-25
用途:
フライス盤でキー溝加工。
対象商品:
34688088

SUS304長さ19.5深さ1.8のキー溝加工に使用。
P6公差でしたが綺麗な加工が出来ました。
コスパも良く、重宝しています。

2019-08-04
用途:
一般鋼の切削用
対象商品:
19120517

低価格でも安心して使用できます。リピート購入しています。

2019-02-13
用途:
切削加工
対象商品:
19120508

主にSS400の切削に使用していますが切れ味良好で耐久性あり。

2025-03-03
用途:
ナンチャッテフライス盤

ボール盤に取り付けて【ナンチャッテフライス盤】として遊ぶために購入。0.5mm前後で切削対象がプラスチックであればそれなりの事が出来るように思うが、自己責任。

2019-08-21
用途:
CFRPの切削
対象商品:
34688018

CFRPの切削に数回使用しましたが、切れ味は問題ありません。耐久性に関してはまだ数回の使用の為、わかりません。

2018-03-01
用途:
s45CHの端面溝入れ
対象商品:
34688088

3ミリを使用しているので、基本的には工具の耐久性がほしいので、使用しています。他のメーカーのものより持ちがいいように思います。

2017-11-10
用途:
部品加工
対象商品:
34688106

欲しいサイズの商品が安くスピーディに手元に届き大変助かります。またお願いいたします。

2017-10-28
用途:
DIY
対象商品:
19120517

トリマー用として使用しています。今まではトリマービットでしていましたがこれは加工表面も綺麗で大変満足しています。

2023-12-15
用途:
部品加工
対象商品:
19120508

以前は大手メーカーを使用
職人に頼まれ購入致しました。安価なので問題があったら伝えて欲しいとお願いをしており、現状加工には全く問題無いとの事でした。

2019-04-04
用途:
斜め穴のガイド
対象商品:
34688045

切れは非常に良い方だと思います。あとは耐久性がどれだけ使えるかはこれからです。

2021-05-13
用途:
機械部品加工
対象商品:
19120544

汎用フライスで加工してみたのですが、切り込みが浅くでもビビリが発生し、ハイスに変更しました。加工機械が古いので条件が合わなかった。

2018-12-21
用途:
切削
対象商品:
34688045

今のところ、問題なく使用している。価格がもっと下がれば良いと思います。

2017-10-06
用途:
アルミ切削
対象商品:
34688018

アルミの加工の為に購入しました。値段の割に強度が高く、重宝しています。

2017-05-01
用途:
フライス盤で細い溝ほり
対象商品:
19120474

切削能力は問題なし。ただし、耐久性を期待して超硬を購入しましたので、この点は現状では不明。

有限会社ピーオーピー辻本 様2017-12-21
用途:
NCルーターでアクリル 木材 複合板などカットしています。
対象商品:
19120517

全く問題ないと思います。
研ぎ直しの手間 コストを考えても毎回新品を使った方がいい。

2017-09-21
用途:
ホビーCNC
対象商品:
34688088

安いので気にせず使えて良いです。仕上げもきれいです。

2018-12-17
用途:
快削真鍮丸棒の直交する孔をあける際、ドリルでは切り先が逃げてセンターにあけられないので、エンドミルを使いました。
対象商品:
34688018

期待通り、Φ1.5mmの丸棒に直角に1mmの穴をあけて、1mmの真鍮線を通す事が出来ました。不安定な面への孔あけにはやはりエンドミルの使用が正解でしょう。