ギアレンチ ダブルフレックスのレビュー
- 用途:
- オートバイの整備
- 対象商品:
- 19188487
首振りが便利です。
ラチェット部分のギヤは固着しやすく買って1日で固着しましたが、強めに回すと固着が解除されます。
耐久性には不安が残りますが、安いので仕方がない。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- 首がクネクネ動いて使い物にならない
首がクネクネ動いて使い物になりません。
ネジを締めれば首振りが固くなると思い締めたら半分しか首が回せなくなった!
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めさせていただきます。
- 用途:
- バイクメンテ
- 対象商品:
- 19188496
造りは良い。本締め強度が不安なため10×12を試し買いしたが、結構ありそう。この手の首振りレンチは初めて使用するが思ったほど使いやすいわけではない、かなり首振りはきつい方がいいみたい、きつめに調整している。
ヘッドが大きいので、意外と使える場所が少なかったりする。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 19188514
首が動きすぎて思っていたより使いにくかった。もう少し節度感が重ければ使い易いかも。
- 用途:
- 機械の整備
- 対象商品:
- 19188496
ボルトの間隔が広い場所は問題なく便利に使えました。
しかしボルトが隔壁から近い部分では、ラチェット部の
外径が大きく入りません、強度もたせるにはこのくらい
必要かも知れませんが、もう少し外径を小さく出来れば
非常に便利だと思います。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 19188514
今回12×14を購入しました。首振りの固さですが、使う前から12㎜はクタクタで、14㎜は異常に固かった。ジョイントの6角ボルトを締めても緩めても変化なし。とても使いづらい。価格は満足ですが、やっぱりKTCかトネにすればよかった。
お要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善課題とさせていただきます。
- 用途:
- 自動車のメンテナンス
- 対象商品:
- 19188514
届いた商品を見て驚きました、中古かと思う位の傷がありました。まあ使えば入るものですが残念でした。
本締めの可不、MAXトルクの表記があっても良いと思います。
- 用途:
- 狭いエンジンルームの作業に
- 対象商品:
- 19188487
使い勝手の良いツールは、車載、ガレージと何組か欲しくなります。他社製ギアレンチは、数年前から狭いエンジンルームの作業に愛用していましたが、使用頻度が高いためもう一組欲しくなり、今回モノタロウ印を購入しました。普通だと鏡面のハンドル部は、研磨不足なのか擦過傷が目立ったりしますが、そーんなこと作業性には関係ありません。スムーズな首振り、細かいラチェットなど、機能面は大満足です。あとはラチェットの耐久性ですね。しばらくエンジンルーム作業が多いので酷使してみます。
- 用途:
- 除雪機整備
- 対象商品:
- 19188487
レンチの頭が グラグラしていたので 6角レンチで締付したところ ネジが 空回りしてだめでした。交換して頂きました。対応が速かったです。
- 用途:
- 自動車・バイクのメンテナンス
- 対象商品:
- 19188523
トルクがかかる最初と最後はメガネレンチを使用するとしても、ボックスラチェットが入らないような狭い隙間などではその間の作業が格段に捗ります。
首振り機構は使用環境次第で良し悪しですが、この手のツールはここぞというときに役立ってくれれば良く、基本的には冒頭のような環境で本領を発揮するものだと思いますので、強度を多少犠牲にしてもヘッド部をより薄くしていただければさらに使いやすくなると思います。
- 用途:
- 自動車整備時
- 対象商品:
- 19188514
自動車整備に使用しておりますがとても重宝しています。振り幅も小さいので狭い所でも回せます。が、もう少しラチェットが軽く回ると更に使い勝手が良くなるかと思います。
性能には関係無いのですが包装時に着いたのか手あとがかなり目立ったのが気になりましたが………
- 用途:
- 雑作業 車 バイクのメンテナンスに使用
- 対象商品:
- 19188496
ギアの歯数が多いのと首が折れることで 狭いスペースでの作業に重宝しました 後は力が入る所に使用したときのギア部分の耐久性がどうなんだか これからですね