金属鋸刃 刈払機用のレビュー
- 用途:
- 草刈り全般
- 対象商品:
- 18771376
チップソーとの比較です。切れ味そのものはやや重く感じるものの、長めの草にも絡まれにくく密集地帯でも比較的快適に作業が進むように思います。一度傾斜地で石にガツンとぶつけてしまい、刃の先端の角が少し曲がってしまったが、バイスとハンマーで少しづつ叩いて修正し、ヤスリで適当に研磨したら意外と普通に再使用出来ました。仮にもっと肉厚が厚くて強い素材だったら刃が曲がらずに機械の方に強いダメージが入っていたかもしれないので、今のところ費用対効果的に文句無しです。
- 用途:
- 畦の草刈り
チップソーと8枚刃を普段利用しています。
刈れる範囲が多いのと戻りでもチップソーより切れるのでいつもより時間が掛からず畦の草刈りが出来ました。
まっすぐ前に進むだけでも普通の刃より切れるので水際なども切りやすいです。
難点は、切れる範囲が多いので普通よりエンジン回転数を上げる必要がある
石が飛びやすいので道路際では注意が必要、キックバックが多少大きいです
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 19434993
八枚刃を購入しました。
普通のチップソーでは絡まる草が
八枚刃は全く絡まる事なく作業ができました。
ただ、鉄板なので摩耗は早いため、
広範囲を刈るのであれば、
数枚用意した方が良いと思います。
- 用途:
- 一般的な草刈り
非常に役立っています。刈刃の刃先もグラインダーで復活可能です。コスパ最高です。注意すべきは小石等を巻き上げやすいことです。その点に注意すれば良い商品だと思います。
- 用途:
- 休耕田の草刈り
昨年も1度使用したと思うが、今回も、普段使いのチップソーより少し重い感じ
かした。研磨して(チップソーよりも)何回も使えるのは良いのだが……。もう少し軽くならないだろうか?(厚みを減らす?)
- 用途:
- 山での草刈り
チップソーを使用していたが、これに変更。
使用感も大した差もなくいい感じ。
- 用途:
- 草刈
これは良い。
つる系の草が絡む事無く草刈が非常に捗りました。
重さもいいですね。これはリピートします。
- 用途:
- 果樹園下草刈り:高刈粉砕
4枚刃の上、下の刃を万力で挟み30度曲げ、右、左の刃も万力で挟み逆に30度に曲げ高刈用の粉砕用刃に加工し活躍しています。
- 用途:
- 草刈時
まず、軽い、安いこと。裏返すと反対側も使える。威力もあります。ほとんど、これを使っています。
- 用途:
- 除草清掃作業
セイタカアワダチソウや葛ツルの多い場所の草刈りに大変便利に使用できます。
市販の製品に比べて格安の上、同等の性能です。
今後とも使用したいと思います。
- 用途:
- 草刈り時
一部加工して、粉砕歯として使用中。
研げば何回でも使用でき、コストパフォーマンス最高。
チップソーに比べ切れ味が良い。
- 用途:
- 期待できそう
刈払い機の刃やビニールカッターの代わりによさそうな金属鋸刃を見つけました。モノタローから格安のものが販売されていたので、即、購入しました。まだ、使用していませんが、楽しみです。
- 用途:
- 草刈り
ナイロンコードタイプを使っていたが、刈り草が飛び散るので金属製を購入
チップソーだと研ぐ事が出来ないが、研げるし裏表が使えるので、庭や家庭菜園程度なら問題なく使える
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 18771376
石以外にも障害物のある場所を刈ることが殆ど。 こういう場所で神経を使わないで刈れる4枚刃
はお気に入り。 しかも安い。 研ぎも簡単。 両面使える。
- 用途:
- 未舗装駐車場の草刈り
- 対象商品:
- 18771385
100Vの刈払い機の純正チップソーを外して、この8枚刃の鋸刃で50㎡ほど草刈り
ブロック際や石コロに当たると嫌な音が鳴りますが、茎の堅い草や巻込みやすいツルなども
よく切れます グラインダーで整えれば切れ味復活します 安価なので助かります
- 用途:
- マキタ充電式草刈り機 MUR194D用
- 対象商品:
- 18771376
MUR194Dの純正は200㎜の8枚刃ですが、自分は4枚刃を使用しています。
使用後に平やすりで簡単に目立てすれば毎回新品の切れ味で草刈りが出来ます。目立ても8枚刃より4枚刃の方が簡単に終わります。
8枚刃よりも4枚刃は軽いため、充電草刈り機の難点の前が重くバランスの悪い事も多少ですが改善されます。