スライドレール 三段引のレビュー
- 用途:
- 大手家具メーカーの家具修繕
二本で一セットなので、二単位注文したら四本(二セット)来ました。
厚みも幅も記載されている寸法通りで、もともと付いていたスライドレールと機能を同じく修繕することが出来ました。
非常にスムーズに動作します。
ありがとうございました。
- 用途:
- 引き出し用交換
サイズが合うものが難しく、すこし分厚かった。値段はやすい。
- 用途:
- PCデスク/スライドテーブルのレール交換用
ボ-ルのゴロゴロ感も小さくスムーズです。価格も比較的安く 当方の使用条件には十分の製品でした。 ただ、商品情報の図面の情報が少なく 結局現物採寸するしかありませんでした。また、取付穴が多く開けてもらってますが、意味と耐荷重を満たすには、ねじサイズと何本以上で固定するとかの情報が有ると有難い(cadデータがDL出来ると尚良いのだが)
- 用途:
- 住宅の建築現場
スライドレールをよく使用するので、性能的にも良いと思います。
使い勝手は、他の金物と変わりません。
- 用途:
- 食器棚の修繕
- 対象商品:
- 19788177
食器棚の既設レールのベアリングが壊れたため、幅と奥行きがほぼ同じこちらの商品を購入しました。
ネジ位置は若干違ったのですが、簡易の充電式ドライバーでネジ止めでき、問題なく修繕できました。
スムーズに閉まる衝撃吸収などは無いですが、食器棚買い替えとのコスパを考えると、満足しています。
- 用途:
- キッチン棚の新規引き出し設置
- 対象商品:
- 19788204
既に半年使用しています。値段のわりにしっかりしていて、使用感は非常に良いです。また必要になればこの商品を購入しようと思います。
- 用途:
- ちょっとした工作に
PAラックにミキサーを乗せる引き出しを作りたく購入。
他の小物も全てモノタロウで調達出来た。
無事、設計図通り完成。
構想1週間、製作は2時間(笑)。
- 用途:
- PCデスクのキーボード置きとして
少々大振りだが大変滑らかで静か、堅牢でもあるし使っていて不安はありません。 押し込んだ時に最後に抵抗があって引き出しが止まる所も良いです。
- 用途:
- 家具引出制作
- 対象商品:
- 19788204
家具の引出に使用 他社の物より安いが品質は問題なし
スライドも耐荷重のわりに重くならないでスムーズで使いやすい
ただ最大長さが500mmなので
とても使いやすいので長さが500mm以上のレールがないのが
難点です。
- 用途:
- 自作引き出しのレールとして
思っていた通りに仕上がりました。
送付されてきた梱包も丁寧で感心しました。
ありがとうございました。
- 用途:
- 引き出しとして
- 対象商品:
- 19788177
他社規格品と変わりなく、順調に取り付け出来ました。
ただ一つ、強いて難点を言わせてもらえば、若干ですが、日本のメーカー品と比べて、
表面にグリースがはみ出ていて、触ると手が汚れました、が、作業手袋をすれば済むことですので、評価対象とはしません。
- 用途:
- 作業台の引き出し
- 対象商品:
- 19788168
作業台のテーブルの下に引き出しをぶら下げるのに使用しました コストが低く選定しました Webの図面位に取り付けネジの穴のサイズが記載されていて良かったのですが、許容するネジの頭の高さも記載されているともっとよいと思います
- 用途:
- 作業用ワゴンの引き出し用
- 対象商品:
- 19788195
自作の作業用ワゴンに引き出しを付ける際に、スムーズに出し入れができて引き抜きで落とすこともないためとても重宝しています。枠と引き出しの寸法取りは確実に行わないといけません。
- 用途:
- 引き出し製作
- 対象商品:
- 19788168
作業棚に引き出しが無かったので、改造しました。
安価で良い製品だと思います。
品質は全く問題なしです。