SF-20・20のレビュー

平均満足度 4.64 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
SF-20・20 SUS(エスユーエス)
SUS(エスユーエス)
68 / 税込 75
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-11-27
用途:
アルミフレームがこんなに簡単に組めるとは

アルミフレームは寸法通りには簡単には自分で切断できず、オーダメイドだと思っていたので敷居が高い気がしており手が出せてませんでした。即納で買えるとわかり、簡単に図面を引いて注文してみました。10 mm単位で買えるのはすごいですね。寸法もバッチリ、かなり頑丈で見栄えの良いフレームを組むことができました。次回も利用させていただきます。

2人が参考にしています
2025-09-10
用途:
DIY

10mm単位で購入できるのでこちらを利用、精度もよく思った通りに組むことができました。また何か作りたくなったらお世話になろうかと思います。
ひとつ苦労したのはシール剥がしでして、200mmのフレームに貼られていたモノタロウさんのシールが固着していて大変でした。別の長さのフレームではメーカーのシールの上に重ねて貼られていたので、同様にしていただければ助かります。

1人が参考にしています
2025-08-18
用途:
3Dプリンタ用のリフトバー

M5のt-nutが入り、精度が高くて剛性があります。

2024-06-18
用途:
PC ケース
対象商品:
69551038

すばらしい!!!
安い、かんたん。
ありがとうございました。

1人が参考にしています
株式会社ディ・エム・シー 様2024-09-02
用途:
治具の部材として使用
対象商品:
19581817

軽くて丈夫、精度もよく安価なので、何作るにも便利。

2024-02-07
用途:
治具製作
対象商品:
69551038

バリも出ていない。寸法も正確。違うサイズをリピートした

2023-04-20
用途:
実験装置のフレーム
対象商品:
19581817

長さも50mm単位で選べるのが良いですね!
切断面も直角にカットされているので、精度良く組み立てできました。

2022-09-26
用途:
機械の製作
対象商品:
19581835

頑丈で綺麗ですので、機械などのフレームに最適です。

PICP 様2022-04-11
用途:
DIY作業台部品として使用
対象商品:
69551047

DIY初心者ですが、詳しい商品説明と迅速な配送で満足しています。

2人が参考にしています
2021-06-04
用途:
DIY等
対象商品:
19581817

アルミレールを使ってオーディオラックを作成する際に使わせて頂きましたが
見た目良し、重厚感があって使用して良かったと思いました。
メーカーによってレールの形部分が微妙に違うので合わせて使う事になる
TスロットナットもしくはFナットは同じメーカーの物がよろしいと思います。

1人が参考にしています
2021-11-23
用途:
台車制作
対象商品:
19581826

長さをカットしてくれるサービスがあれば良いと思います。

4人が参考にしています
2020-07-29
用途:
工作機械の改造
対象商品:
19581853

品質十分に良く、また必要になればまた買いたいです。
価格も納得できます。

M Factory 様2020-06-28
用途:
自作スライド鋸盤の部品
対象商品:
19581817

反り、ねじれもなく寸法も正確で、価格も安価であり大変助かっています。

エイムネクスト株式会社 様2020-05-31
用途:
水位センサー固定用
対象商品:
19581844

センサー固定位置が多少ずれても簡単に修正できるので良かった。

2019-11-06
用途:
パネルソー
対象商品:
19581817

パネルソー作成に使用しました。 細すぎるかなとも思いましたが、結構しっかりしていて重宝しました。

2018-06-08
用途:
3Dプリンターの改造
対象商品:
19581844

国産の3Dプリンターの改造用に購入しました。
使っているフレームと同じ物が欲しかったので丁度良かったです。
ほんの僅かな調整で済みました。

1人が参考にしています
2018-04-19
用途:
3Dプリンターのフレーム
対象商品:
19581817

3Dプリンターのベットのフレームとして購入しました。裁断の精度が良く、申し分ありません。他に、黒アルマイトなどのカラー展開があると良いと思います。

1人が参考にしています
2018-03-05
用途:
エアブラシのエアタンクの支えに使いました
対象商品:
19581817

購入する前は強度が若干不安でしたが届いてみると人手で曲げることが出来ないくらい頑丈で、剛性も高かったので良い買い物でした。5センチ刻みくらいでサイズがあると良いと思うのですが、あまり無理は言えませんね。

1人が参考にしています
2019-04-22
用途:
実験機材の改造及びメンテナンス
対象商品:
19581862

品質も、価格も満足できる商品です。欲を言えば長さのオーダー品があるともっと便利です

FARM SKY いずも 様2022-10-26
用途:
産業用ドローンの移動時の固定するアイテムですが、ちょっと長さ足りないので、大工道具のガイドに使用します。
対象商品:
19581844

様々なサイズが有りますが、もっと長めの(1500mm)とか他社が行っている。お好みのサイズにカットして頂けると、もっと需要が増えると思います。

1人が参考にしています