SF2-30・60のレビュー
- 用途:
- 治具の一部として
10mm刻みで販売されていて即納品があることが良いです。
- 用途:
- サークルカット治具用の本体として
- 対象商品:
- 19582115
個人的な意見ですが、このアルミフレームに
連結可能なジョイントバーの型番などの表示があれば
助かると思う SF3040用アルミフレーム用ジョイントバーなどの表示が探すのが苦労します
- 用途:
- 木工作業台の全巾ガイドを制作
- 対象商品:
- 19582158
作業台のテーブルソー用治具の全巾平行ガイドを、制作しました。両端に銘木の巾木をM8ビスで止める構造、片側はナットハンドルです。
- 用途:
- パソコン&作業デスクの梁材として使用
- 対象商品:
- 69552194
SFシリーズは組み立ても簡単だし、今後使用過程での設計変更した際も汎用性が高くて便利に使えるから気に入ってます。
- 用途:
- 木工の直角治具
- 対象商品:
- 19582142
当然ですが、直線直角がちゃんと出ていて安心して使えました。
断面の中心がM8の下穴になっているのも使いやすくていいです。
- 用途:
- 機材置棚
- 対象商品:
- 19582158
梱包時のガムテープを剥がした箇所の糊のべたつきが酷すぎる。べたつきを剥がすだけで数時間を要し、非常に不愉快。品番シールも悪意すら感じるような貼り方。商品については制度も高く非常に満足なだけに残念でならない。
誠に申し訳ありませんでした。
- 用途:
- 趣味の台座
商品については問題なし。SUS社は良質なアルミフレームを提供してるのでまた購入したいです。
ただし梱包/配送状態は極めて悪いです。
角が凹んでいたり反りが発生していたりテキトーにも程があります。他サイトでもSUS社のアルミフレーム販売はあるのでモノタロウ以外での購入を強くお勧めします。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘ありがとうございます。関連部署に報告いたしまして、今後の課題とさせていただきます。
また、お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
よろしくお願いいたします
- 用途:
- 電線管のフレームに使用
- 対象商品:
- 19582203
商品は○、梱包が適当であった。重量があるものの梱包になってない。納期も不満。ほぼ当日発送のものばかり注文したのに、全然届かない。