2024-08-17
- 用途:
- 長尺の材料の固定のためにクランプを自作する際に使用
- 対象商品:
- 19795387
この寸法のものをこの価格でまとめ買いできるのはお得だと思いました。また必要になったら再度購入したいと思います。
切断面の面取りもきちんとされており、ねじの食いつきも良かったです。
良い買い物ができました。
2023-10-16
- 用途:
- 3等分にカット[1本=約330mm]して使用
- 対象商品:
- 19795396
問題なく使用できてます。
大量に要るのでまとめ買いでお得、重宝してます
本当は1本=33mmでカットしている商品がベストですが、コストダウンの為に 1000mmを押し切りで3等分(約33mm)にカットし、サンダーでバリ取りし使用
2人が参考にしています
角田石油 様2021-06-04
- 用途:
- 家庭での棚作成時
- 対象商品:
- 19795378
簡単な棚などの支柱として使用しています。ホームセンターにもありますがまとめて買うので送料も無料となりガソリン代の節約となりました。
2020-12-28
- 用途:
- 治具作成時に使用
- 対象商品:
- 19795396
品質に特に問題ありません。
1本ずつ買うより、かなりお得になってます。
どうせ使うものなので、まとめ買いしておく事にしました。
2020-09-16
- 用途:
- DIYの工具製作に使用
- 対象商品:
- 19795387
複数本の購入の必要性があり、纏めて購入使用と思っていたところ、偶然にも10本単位の商品が、あったので購入しました。複数本を、購入を考えてる消費者に分りやすい表示方法を御願いします。
2020-10-21
- 用途:
- DIYでクランプ治具に使用しました
ジグソーでも簡単に切れ、必要な長さのボルト等を毎回買わずにすぐに使えるので重宝しております。
2018-03-06
- 用途:
- 機械装置の製作
- 対象商品:
- 19795387
機械装置製作の部品として購入しました.短く切って仕様しました.安価で品質も十分でした.本数が多く,保管しても錆びてしまうので,小分けの販売も望みます.
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
2016-06-21
- 用途:
- 幼児用遊具の製造
- 対象商品:
- 19795396
ねじ部に切り粉が着いてたので、素手で持つ際は注意が必要でした。
それ以外は、値段が安く、強度もしっかりしてるので大変満足でした。