ボトルジャッキ 油圧式のレビュー
- 用途:
- チェーン取付用
車載されているパンタグラフ型は、それなりの力が必要でとても疲れるため、こちらの油圧式を購入しました。軽い力でジャッキアップ可能です。
- 用途:
- 車のタイヤ交換やメンテナンス(オイル交換etc)
- 対象商品:
- 19807978
積雪時にタイヤチェーン着脱に重宝しました。
車載用のジャッキに比べて使い勝手が良かったです。
- 用途:
- 自作油圧プレス用
ジャッキとしても使用しますが、アングル材で作ったプレスに使用、十分使えますがもう少し力がある方が良いので、次回6トンを購入予定です
- 用途:
- 定盤のレベル出し
思ったよりしっかりとした作りで作業もやりやすかったです
コスパも良かったので追加購入しました。
- 用途:
- 床柱の支えに
- 対象商品:
- 19807978
ガレージジャッキ類ではしんい場所(建築)現場で使用
用途に応じてボトルジャッキ役になります。
助かりました。(使用頻度少ないので価格がたすかります。)
- 用途:
- 貨物自動車のタイヤローテーションなど
- 対象商品:
- 19807978
四輪車のタイヤローテーションに以前はパンタ式のジャッキを使用していましたが、今回油圧のジャッキに変えてみました。2トン用でも十分なのですが、価格的にさほど変わらないので4トン用を購入しました。パンタ式よりも安定感があって力にも余裕があり使いやすいです。
- 用途:
- エスティマのタイヤ交換
- 対象商品:
- 19807978
少し重たい車両ですが、余裕を持って上げることができます。車両との接触部には、厚手のゴム板(1cm)を当てて使用しています。
- 用途:
- メルセデスベンツ・ウニモグのタイヤ脱着に使用
- 対象商品:
- 19807987
性能・機能的には全く問題なし。 プラスチック製で良いので、収納・キャリングボックスが付属していると嬉しいです。
- 用途:
- 作業台のレベル調整
- 対象商品:
- 19807978
この値段ではしかっりした作りで大変満足です。
交換用のパッキンも2種類付属しているので大変お買い得でした。
- 用途:
- ピアノの移動に使用。
- 対象商品:
- 19807962
小型で安価なジャッキを探していて見つけました。
無事ピアノの移動のためローラーの皿を外しすことができました。
- 用途:
- 説明書が不正確。オイルが過剰。
以前、届いたモノタロウブランド商品は説明書が箱のそこにへばりついていて、
わからず。説明書を見ないまま使用して、結局一回で使えなくなってしまったことがあったので、今回は説明書の記述をよく読むことにしたが、説明書の写真は小さく黒いだけなので、肝心の部分のパーツの位置や形状が全くわからない。
注油口のキャップを説明書通りに外すとかなりの量の油が溢れ出てきて、たまたま載せていた椅子の上に広がった。
本来は注油キャップの下辺りまでが適正位置と説明書には記載があった。これは工場出荷時から入れすぎだ。外側に油が滲んできていたのはこれが原因。
外す時もちぎれるのではないかというくらい力が必要だったが、付け直すのはもっと大変だった。仕方がないのでハンダゴテの先を突き刺すようにして力をかけたら、なんとか元に戻せた。具体的な取り外しや取り付けのコツや手順がわかる説明がないと初めて使う人が困るのではないだろうか。
ミシン油のようなものが出てきたが、どのような油を使ったらいいかも含めた記載はないように思う。
それとOリングらしきものが2種類入っているが、どのような時に使うのか。メンテナンスに関する記述はどこにあるのだろう。
素直に赤い他メーカーを選んだ方が良かったのではないかと、実際に使う前から思ってしまう。
大変、申し訳ございませんでした。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 機械メンテの際のレベル調整
- 対象商品:
- 19807962
普通に使用できます。以前、購入した海外製の安物がリリーフ弁からオイル漏れが発生しましたが、同程度期間使用しているモノタロウはその様なことが無いため、また買いました。
(価格は昔より上がっていますが・・・)
コンパクトで価格差もあまりないため、パンタグラフ式には戻れないです。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 19807962
旧式のジャッキを使っていたが、いよいよ壊れて代用品を探していました。安価で問題なく使えて大満足です。