ボトルジャッキ 油圧式のレビュー
- 用途:
- 車のタイヤ脱着作業
- 対象商品:
- 19807962
受金に70297912を乗せてタイヤの脱着で使用
購入の際は、車両のジャッキポイントから地面までの高さが、商品の「最低高さ」以上あるかの確認が必要。
車両の高さが足りない場合は、18927834などのカースロープを購入して高さを確保する必要あり。
- 用途:
- 重量物の持ち上げ
- 対象商品:
- 19807987
商品の性能は良いと思います。ハンドルがちゃちっぽいですが、機能には特に問題ありません。出来れば、平板などに固定できるボルト穴があればよかったです。
- 用途:
- プレス用
- 対象商品:
- 19807978
4tは非力だったか・・・プレス自作するなら10tはかった方がいいかも?
なんか非力です タイヤ交換には使えると思います
- 用途:
- 自家用車のタイヤローテンション交換
- 対象商品:
- 19807978
タイヤ交換に車購入時のジャッキだけでは一度に2本のタイヤを取り外しての作業が出来ず時間を要していたので、タイヤ交換を楽にしたいために購入しました。ジャッキ操作に力が要らず簡単にできるので大変重宝できます。
- 用途:
- 重機のタイヤ交換等
- 対象商品:
- 19807978
使いやすいです。先端のスクリュー上下がもっと上下すればいいですね。シリンダーも2重にしてストロークが長くなれば言うことなしだと思います。
- 用途:
- タイヤ交換
- 対象商品:
- 19807962
ジャッキ自体の箱には、天地無用のシールが貼ってありましたが、
梱包は、薄い箱に横倒しで入った状態で届きました。当然、箱の中でオイルが漏れていました。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
お届け時に商品の破損・汚損がございましたら、、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
よろしくお願いいたします
- 用途:
- タイヤの交換
- 対象商品:
- 19807962
セレナC27のタイヤ交換に使用しました。
高さが足りず2x4端材を乗せて対応しました。
値段も手頃で強度も問題なく良い買い物をしました。
- 用途:
- ダンプが脱輪した時などの作業に使用
- 対象商品:
- 19807978
値段が安かったのですこし不安もありましたが、モノタロウブランドの商品だったので購入を決断しました。値段の割にしっかりとしたつくりで十分使用に耐えられそうでよかったです。
- 用途:
- 車のメンテナンス
- 対象商品:
- 19807978
天地無用のシールが貼ってあったが、横になって配送されて来た。ジャッキの上部が少し油がにじんでいたが機能には異常はなかった。
- 用途:
- 自動車タイヤ交換作業
- 対象商品:
- 19807962
製品は十分使えますが、取扱説明書の記述の内、オイル補充及びオイル交換について、出来れば図解で分かりやすく示して欲しいです。
- 用途:
- 自動車整備
今までは、ガレージジャッキを使用していましたが、取り回しが悪く整備をしようと思うものの尻込みしがちでしたが、6tのボトルジャッキを購入しましたが軽量でハンドリングしやすく、非常に重宝しています。
但し、レバーが短くちょっとマイナスポイントかな?価格から考えれば、何ら問題ありませんが改善していただけれら申し分ない優れものです!
- 用途:
- 軽車両 タイヤ交換 軽整備
- 対象商品:
- 19807962
車載のパンダジャッキがなかなか上がらないので このジャッキを購入しましたが 使うと不安定です ベースプレートをもっと幅広くして欲しい それとうえの部分に凹型のゴムが付いていると使いかってが広がると思います
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 機械のメンテナンス時
- 対象商品:
- 19807962
取り付け棒を2本繋ぐと操作時にぐらつくので精度を上げてもらいたい
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 鴨居上げてフスマ外してカンナで削った
- 対象商品:
- 19807978
作業が終わってジャッキ手にもって移動していた時、油が漏れてた。
- 用途:
- 重機・家屋のジャッキ上げ
- 対象商品:
- 19807978
とっても安いのですが、普通に使えています。ベース設置面のプレートが
もうちょっと大きいとさらに安定していいのですが
コストを考えると十分です。
- 用途:
- 軽自動車~普通車の整備
- 対象商品:
- 19807987
ボトルジャッキはたいていそうですが底面の面積が小さく
ネジ穴などもないので固定が出来ず、
まずは水平な土台作りから始めることになるものの
ジャッキとしての性能は何の問題もありません。
1500ccクラスくらいまでのなら、冶具を作ってベアリング圧入にも使えました。
この用途では大きさはちょうどいいですね。